Die Abkürzung UOC steht für die Steuerungsfunktion des unbeabsichtigten Betriebs.
Zur Erklärung:
Die Basisstation kann 3 UOC-Funktionen verwalten. Diese Relais weisen Zeitvorgaben auf, die der Auslaufzeit des Antriebs entsprechen. Nach dieser Zeit schaltet das UOC-Relais AUS, um den STO-Eingang (sicher abgeschaltetes Drehmoment gemäß EN IEC 61800-5-2) des Antriebs zu aktivieren.
Die UOC-Funktion ermöglicht dem Funk-Fernsteuerungssystem eine Stoppkategorie 1 gemäß EN60204. (Siehe Benutzerhandbuch eXLhoist, Seite 117)