{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
FAQs durchsuchen
Pro-Face: Wo können bestimmte Funktionen mit einem Passwortschutz belegt werden ? (Teil 2)

Im ersten Teil wurde Ihnen vorgestellt, wie man ein grundsätzliches Passwortmanagement erstellt. In dieser FAQ wird die Verknüpfung vom Passwortzugang und den Funktionen beschrieben:

Im ersten Beispiel wird einem Schalter ein Passwortlevel zugeordnet. Die Funktion/ dieser Schalter kann nur nach Eingabe des Passwortes, welches dem Level 1 zugeordnet wurde /"1111", angewendet werden:
3333

Im zweiten Beispiel wird der Zugang zum Offline Menü, welches wichtige Einstellungen im Panel Menü ermöglicht, beschränkt. Hier ist das Passwort "SetupPW1" des Level 15 vor einem möglich Zugang zu diesem Menü einzugeben:
4444

Schneider Electric Schweiz