{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
FAQs durchsuchen
Welche Umgebungstemperaturen müssen beim Einsatz der ATS130 Baureihe berücksichtigt werden ?

Für den ATS130 gelten folgende Temperaturen:

Für den Betrieb im Bereich von:
-10°C bis +40°C findet keine Leistungsreduzierung (derating) statt.
+40°C bis +60°C sind folgende Leistungsreduzierungen zu beachten:

–1.5% pro °C für ATS130N2D38LT...ATS130N2D73LT.

–2% pro °C für ATS130N2D80LT und ATS130N2C11LT

Die Lagerung der Geräte sollte im Bereich von  -25 bis 70°C stattfinden.

Zudem gibt es Faktoren zur Leistungsbegrenzung in Bezug auf den Einsatz in Einbauhöhen über 1.000m:

größer 1.000m -1% je 100m bis max. 4.000m

Die genannten Reduzierungen gelten für den Nennstrom.

Weiter Informationen zum ATS130 finden Sie im Handbuch hier.

Schneider Electric Schweiz

Weitere Produktinformationen
Produkt:
Artikel, die hilfreich sein könnten
Weitere Produktinformationen
Produkt: