{}

Unsere Marken

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
FAQs durchsuchen
Wie wird der Treiber für das USB Verbindungskabel zwischen einem Windows-PC und einem XPSMCMCP0802/XPSMCMC10804 installiert?

Wenn die Verbindung zwischen einem XPSMCMCP0802/XPSMCMCP10804 und einem Windows-PC/Laptop nicht funktioniert, kann der Treiber wie folgt erneut installiert werden:

 

Bitte starten Sie Ihren Windows-Geräte-Manager und überprüfen Sie noch einmal, ob der Treiber korrekt installiert ist.

Wenn Sie den XPSMCMCP0802 per USB-Kabel anschließen, wird dieser wie folgt im Geräte-Manager unter „Anschlüsse (COM & LPT)“ dargestellt:

fdvbdfv

Wenn Sie auf dem linken Symbol ein Ausrufezeichen sehen oder das Gerät nicht angezeigt wird, versuchen Sie zunächst, die Software zu deinstallieren und neu zu installieren – der Treiber sollte neu installiert werden.

 

Wenn dies nicht funktioniert, laden Sie das Treiberpaket hier herunter und führen Sie danach folgende Schritte durch:

https://www.silabs.com/documents/public/software/CP210x_Universal_Windows_Driver.zip

(MD5: a727cbd5e6882e97709cbfc1ba42f4ed)

 

1) Entpacken Sie die Datei an einen Speicherort Ihrer Wahl in Ihrem Windows-Dateisystem.

2) Trennen Sie den XPSMCM-Controller vom USB-Anschluss des PCs

3) Folgen Sie dann den Installationsanweisungen in der Textdatei „CP210x_Universal_Windows_Driver_ReleaseNotes.txt“, um den Treiber zu installieren

-> Klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf die Datei silabser.inf im Stammverzeichnis und klicken Sie auf „Installieren“.

4) Sobald die Installation abgeschlossen ist, schließen Sie den XPSMCM-Controller erneut an.

5) Testen Sie die Verbindung erneut.

 

Wenn (a) der Treiber eine Zeit lang arbeitet und dann nach einer zufälligen Zeit stoppt oder (b) der Treiber intermittierend auf mehreren Computern im selben Firmennetzwerk arbeitet, könnte dies darauf hindeuten, dass es durch eine Anti-Malware-/Antivirensoftware blockiert wird. Bei neueren, auf Algorithmen basierenden Antimalware-/Antivirenprogrammen können KI-Algorithmen zeitweise aggressiv sein und Sie müssen den Treiber möglicherweise von Ihrer IT-Abteilung auf eine Zulassungsliste setzen lassen.

 

 

 

 

 

Schneider Electric Schweiz

Weitere Produktinformationen
Produkt:
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.