Aktuelles

Verlässliche Energie immer und überall mit einer APC USV

APC Racks bieten Ordnung und Effizienz für Ihre IT

Intelligente Stromverteilung
Downloadcenter
Eine kleine Auswahl unserer White Paper
FAQ – häufige Fragen rund ums Thema IT-Infrastruktur
-
Ein IT-Rack ist ein Schrank oder Gehäuse zur Unterbringung und zum Schutz von IT-Geräten wie Server, Festplatten, oder Netzwerk-Switches.
-
Die Wahl des richtigen Racks ist wichtig, denn nicht alle Racks sind gleich. Einige Racks sind ideal für die Unterbringung in einem Datacenter. Andere werden in Klassenzimmern, Krankenhäusern, oder staubigen Lagerhallen eingesetzt. Manche Gehäuse müssen schnell und nahtlos ihren Standort wechseln oder erweitert werden.
Bei Schneider Electric entsprechen unsere Racks und Gehäuse den Branchenstandards, um zu gewährleisten, dass sie sich mit sämtlichen IT-Geräten nahtlos integrieren lassen und Deine Daten schützen, wo auch immer sie gespeichert sind.
Alle unsere Produkte sind mit Blick auf hochwertige Konnektivität und Nachhaltigkeit entwickelt worden. Ganz gleich, ob Du ein großes Datacenter ausstatten oder ein einzelnes Gehäuse am Netzwerkrand aufstellen willst – mit den Racks und Gehäusen unserer Easy- und NetShelter-Produktreihen bist Du für alle Anforderungen gerüstet.
-
Micro-Datacenter (MDC) sind kompakte IT-Komplettlösungen, die alle erforderlichen Datacenter-Komponenten in einem kleinen, oft modularen Gehäuse vereinen. In der Regel umfassen sie Stromversorgung, Kühlung, Server, Speicher, Netzwerkgeräte, Sicherheit und Überwachung. Micro-Datacenter eignen sich insbesondere für Umgebungen mit begrenztem Platz, in denen schnelle Bereitstellung und Skalierbarkeit gefragt sind. Sie sind die ideale Wahl im Edge-Computing Bereich sowie in vielen verschiedenen Branchen wie z.B. Gesundheitswesen oder Einzelhandel.
Mehr über Micro-Datacenter erfahren.
-
PDUs (Power Distribution Units) werden auch als Stromverteilungseinheit bezeichnet. Sie werden in Datacentern und anderen IT-Umgebungen eingesetzt, um Strom von einer Quelle auf mehrere Geräte zu verteilen. Um die besonderen Anforderungen von Geschäftsumgebungen zu erfüllen, können Kunden zwischen Echtzeit-Fernüberwachung und –steuerung, Energiemanagement angeschlossener Lasten, Ein-/Ausschalten von Steckdosen und erweitertem Energiemanagement mit flexiblen Lastüberwachungs- und Konfigurationsoptionen wählen.
Finde hier die passende PDU für Deine Anforderungen
-
Eine USV ist ein Gerät zur unterbrechungsfreien Stromversorgung. Sie dient dazu, elektronische Geräte vor Stromausfällen und Spannungsschwankungen zu schützen, indem sie eine temporäre Stromquelle bietet, um einen ordnungsgemäßen Betrieb und ein sicheres Herunterfahren zu gewährleisten.
Finde hier die passende USV für Deine Anforderungen
-
Wir von Schneider Electric möchten Impact erzeugen, indem wir die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit ebnen. Wir nennen das Life Is On.
Elektrizität ist die effizienteste und beste Richtgröße für die Dekarbonisierung. In Verbindung mit Lösungen für einen Kreislaufwirtschaftsansatz erreichen wir damit positive Auswirkungen auf das Klima gemäß den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung.
Erfahre mehr darüber, wie wir Dich dabei unterstützen, Deinen Betrieb und den Betrieb Deiner Kunden noch nachhaltiger zu machen.
Wir unterstützen Sie!
Chat