Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Konfiguration der Sicherheitssysteme EcoStruxure Triconex für das EcoStruxure Foxboro DCS

Umfassende Erfahrung in der Steuerungs- und Sicherheitstechnik

Übersicht

Mit dieser Entwicklungsschnittstelle zwischen dem EcoStruxure Foxboro DCS und den Sicherheitssystemen EcoStruxure Triconex können Sie die Prozesssteuerung und -sicherheit nahtlos vereinheitlichen und gleichzeitig die unabhängigen Schutzebenen beibehalten.

Merkmale

  • Verbesserter TriStation-Entwicklungsworkflow zur Integration von Sicherheits-Tags und zum Massenimport von Sicherheitsdaten in das EcoStruxure Foxboro DCS
  • Automatische Erfassung der Sicherheitskonfiguration und Übermittlung der Tag-Daten mit Aliasnamen an das EcoStruxure Foxboro DCS
  • Integrierte Ereignisabfolge zur Übermittlung der sicherheitsrelevanten Tag-Daten mit Aliasnamen an die HMI und den Historian der Steuerung
  • Integrierte Systemmanagementansicht des Zustands der Sicherheitssysteme EcoStruxure Triconex

Ihre Vorteile

  • Geringere Projektkosten
  • Reduzierte Betriebskosten
  • Vereinfachte Integration von Sicherheitstrend- und Betriebsdaten in die Optimierungspläne des Unternehmens
  • Höhere Betriebssicherheit durch alle oben genannten Vorteile der Integration von Steuerungs- und Sicherheitssystemen, ohne das Risiko von Ausfällen aus demselben Grund

Anwendungen

  • Kohlenwasserstoffverarbeitung
  • Chemische Industrie und Spezialchemie
  • Öl und Gas (Upstream-Bereich)
  • Energieerzeugung
  • Metallurgie und Bergbau
  • Wasser und Abwasser
  • Pharmazeutische Industrie und Biowissenschaften