Der Übergang zur Elektromobilität wird sich auf den Energiebedarf in Mehrfamilienhäusern, Gewerbe- und Industriegebäuden auswirken, da bis zu 40 % mehr Energie benötigt wird. Gebäudeeigentümer und Hausverwalter benötigen intelligente Lösungen, um die Stromlasten ihrer Gebäude so zu steuern, dass sie diesem erhöhten Verbrauch gerecht werden.
EcoStruxure for eMobility ist die Lösung für diese Herausforderung und bietet über die Ladestationen hinaus eine vernetzte End-to-End-Lösung, die einfach zu installieren ist, die Zuverlässigkeit der Stromversorgung von Gebäuden aufrechterhält und den Fahrern von Elektrofahrzeugen ein angenehmes Erlebnis bietet.
EcoStruxure for eMobility ist die Lösung für diese Herausforderung und bietet über die Ladestationen hinaus eine vernetzte End-to-End-Lösung, die einfach zu installieren ist, die Zuverlässigkeit der Stromversorgung von Gebäuden aufrechterhält und den Fahrern von Elektrofahrzeugen ein angenehmes Erlebnis bietet.
EcoStruxure for eMobility – Gebäudeanwendungen
![](https://www.se.com/ch/de/assets/v2/526/media/227660/900/General-overview-white-IC-2360x1180.jpg)
-
In Mehrfamilienhäusern
1Die Mieter von Mehrfamilienhäusern erhalten ein benutzerfreundliches Ladeerlebnis mit einer optimierten und sauberen Stromversorgung zu angemessenen Energiekosten bei gleichzeitiger Wahrung des Komforts und der spezifischen Ladeanforderungen. -
Am Arbeitsplatz
2Durch die Integration intelligenter eMobility-Lösungen können Gebäudeeigentümer die Zufriedenheit von Mitarbeitern und Besuchern steigern und gleichzeitig den Energiebedarf steuern, um so die Energieeffizienz für eine nachhaltigere Zukunft sicherzustellen. -
Am Zielort
3Dank digitaler eMobility-Lösungen können Unternehmen mehr Besucher und Investoren für sich gewinnen, indem sie die Kundenzufriedenheit verbessern und die Investitions- und Betriebskosten optimieren. So wird der Weg in eine grünere Zukunft geebnet.
In Mehrfamilienhäusern
1Die Mieter von Mehrfamilienhäusern erhalten ein benutzerfreundliches Ladeerlebnis mit einer optimierten und sauberen Stromversorgung zu angemessenen Energiekosten bei gleichzeitiger Wahrung des Komforts und der spezifischen Ladeanforderungen.
Am Arbeitsplatz
2Durch die Integration intelligenter eMobility-Lösungen können Gebäudeeigentümer die Zufriedenheit von Mitarbeitern und Besuchern steigern und gleichzeitig den Energiebedarf steuern, um so die Energieeffizienz für eine nachhaltigere Zukunft sicherzustellen.
Am Zielort
3Dank digitaler eMobility-Lösungen können Unternehmen mehr Besucher und Investoren für sich gewinnen, indem sie die Kundenzufriedenheit verbessern und die Investitions- und Betriebskosten optimieren. So wird der Weg in eine grünere Zukunft geebnet.
Entdecken Sie unsere Lösungen für eMobility Buildings
Wir sind einzigartig
Globaler End-to-End-Lösungsanbieter
Von der einfachen Schaltanlage bis hin zur weltweiten Komplettlösung für Elektrofahrzeuge.
Kompetenz im Energiemanagement
Eine interoperable und skalierbare Lösung, die ein zuverlässiges und belastbares Energiemanagement bietet.
Umfangreiches Netzwerk an Partnern und Installateuren
Sie können sich auf das Produktangebot zertifizierter Partner von Schneider Electric verlassen.