Was ist EcoFit?
EcoFit ist eine Reihe von bewährten Methoden und Lösungen, die Ihnen helfen, Ihre Geräte zu modernisieren und sich um die elektrischen, wichtigen Energie-, Kühl- und Automatisierungssysteme zu kümmern. Dank EcoFit ist es möglich, kostspielige Ausgaben für komplette Setups zu vermeiden und stattdessen ausgewählte Kernkomponenten auszutauschen, anstatt ganze Konfigurationen zu ersetzen. Mit diesen Modernisierungsservices ist es möglich, die Lebensdauer Ihrer Anlagen zu verlängern und den CO2-Fußabdruck zu reduzieren, der mit der Herstellung neuer Produkte und deren späterer Installation verbunden ist. Der Einsatz einer Strategie für den Austausch von Elektrogeräten ermöglicht es Ihnen, neue oder gebrauchte Ersatzteile zu verwenden, was zu den Einsparungen des Unternehmens und zur Kohlenstoffneutralität des Unternehmens beiträgt.
Was sind Kreislaufservices und Reparaturservices?
EcoFit basiert auf zwei Ansätzen: Kreislaufwirtschaft und Reparierbarkeit. Beide haben das gleiche Ziel – die Modernisierung und weitere Dekarbonisierung Ihres Unternehmens. Der Ansatz der Kreislaufwirtschaft konzentriert sich darauf, Materialien und Produkte so lange wie möglich zu nutzen. Dazu gehören Reparaturen oder Renovierungen und natürlich das Recycling und die Wiederverwendung von Materialien. Reparierbarkeit ist ein eigenständiger Ansatz, der sich speziell auf die Reparatur von Produkten und Geräten konzentriert, um deren Nutzbarkeit zu verlängern.
Wie können unsere Nachrüstungsservices Ihrem Unternehmen helfen?
Durch die Umsetzung einer Strategie zum Austausch von Elektrogeräten können Sie Kosteneinsparungen und Nachhaltigkeit in Ihrem Unternehmen erzielen. Reparierte oder überholte Produkte sind viel billiger, als wenn wir sie neu kaufen würden. Es handelt sich also um einen kostensparenden Ansatz, der auf lange Sicht die Einnahmen erheblich steigern kann, besonders wenn wir deutliche Fortschritte bei der Verlängerung der Lebensdauer von Elektrogeräten machen. Weitere wichtige Vorteile sind die verbesserte Effizienz und die Einhaltung von Vorschriften. Neue Komponenten, die wir den Geräten hinzufügen, sind in der Regel effizienter, da sie auf neuer Technologie basieren. Dies führt zu geringeren Betriebskosten und Energieeinsparungen. Einige Unternehmen und Industriezweige müssen sicherstellen, dass ihre Ausrüstung einem bestimmten Standard entspricht. Mit einer solchen digitalen Optimierung können Sie die Einhaltung von Vorschriften sicherstellen.