Unsere Marken

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Was bedeutet DCIM?

DCIM steht für Data center infrastructure management und DCIM-Software wird zur Überwachung, Messung und Verwaltung von Datacentern verwendet, was sowohl IT-Geräte als auch unterstützende Infrastrukturen wie Strom- und Kühlsysteme abdeckt. Die Software soll Managern dabei helfen, maximale Energieeffizienz zu erreichen und Anlagenprobleme zu vermeiden, die zu Ausfallzeiten führen.

A person and person standing in a room with a computer
  • In ihrem letzten DCIM Magic Quadrant-Bericht definieren Branchenexperten von Gartner DCIM als „Tools, die die Datacenter-Auslastung und den Energieverbrauch aller IT-bezogenen Geräte (wie Server, Speicher und Netzwerk-Switches) und Komponenten der Anlagen-Infrastruktur (wie Stromverteilungseinheiten (PDUs) und Klimaanlagen für Computerräume (CRACs)) überwachen, messen, verwalten und/oder steuern.“ Im Bericht wird klargestellt, dass DCIM in erster Linie „die Geräte umfasst, die der Stromversorgung, Kühlung und physischen Sicherheit dienen, die erforderlich sind, um den Betrieb der IT-Systeme aufrechtzuerhalten.”

    DCIM geht über die grundlegende Geräteüberwachung hinaus und verschafft Betreibern von Datacentern einen Überblick über die Geschehnisse in ihren Umgebungen, einschließlich des Status von Stromversorgungs- und Kühlgeräten. Manager sollen somit bei der Vermeidung von Problemen und der Planung zukünftiger Anforderungen und optimaler Geräteplatzierung unterstützt werden.

    Wie in einem Blogeintrag unseres Kollegen Kevin Brown ausführlich beschrieben, sahen sich Kunden mit einigen Herausforderungen bei herkömmlichen DCIM-Tools konfrontiert, einschließlich langer Implementierungszeiten und einer hohen Komplexität in Bezug auf Nutzung und Wartung, einschließlich Software-Updates.

  • Software für Datacenter-Management lässt sich in der Regel in zwei Kategorien einteilen: Überwachung/Automatisierung und Planung/Implementierung.  Die erste Kategorie befasst sich mit der Überwachung und Automatisierung der Stromversorgung von IT-Räumen und Einrichtungen, der Umgebungsüberwachung und der Sicherheit. Sie stellt sicher, dass das Datacenter wie geplant funktioniert, und bietet vom Benutzer konfigurierbare Grenzwerte für Alarme an physischen Geräten wie Heizung, Belüftung und Klimaanlage. Darüber hinaus wird der Stromverbrauch in Echtzeit, im Durchschnitt und zu Spitzenzeiten erfasst und die Power Usage Effectiveness (PUE) gemessen.  Planungs- und Implementierungssoftware hilft IT-Managern bei der Vereinfachung von Änderungen im Datacenter, der Bereitstellung neuer Geräte für maximale Effizienz und der Anlagenverfolgung. Sie unterstützt „Was-wäre-wenn”-Szenarien, um bei der Planung zu helfen und die Gesamtbetriebskosten zu senken.

  • DCIM hilft Kunden bei vier Hauptproblempunkten: 

    • Vermeidung von Ausfallzeiten.
    • Fehlende Möglichkeiten der Fernüberwachung und -verwaltung.
    • Verwaltung von Systemen verschiedener Anbieter.
    • Umgang mit einer großen Anzahl von Standorten mit begrenztem oder ohne IT-Personal.
  • Es gibt nicht nur eine Lösung zum Schutz Ihrer IT-Infrastruktur vor Sicherheitsrisiken. Ihr Ansatz sollte mehrschichtig sein.

    Die physische Sicherheit ist die erste Verteidigungslinie. Ihre Anlagen sind möglicherweise weit entfernt. Um also Datenverluste und Ausfallzeiten zu vermeiden, müssen Sie sie jederzeit im Auge behalten. Die Ausstattung mit qualitativ hochwertigen, integrierten Videoüberwachungssystemen ermöglicht die Fernüberwachung in Echtzeit, sodass Sie auf ungewöhnliche Aktivitäten achten können und eine Rack-Zugangskontrolle mit Plaketten hilft, unbefugten Zugriff zu verhindern. Und wir können die Bedrohung durch Umweltfaktoren wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Rauch und Wasser nicht ignorieren, die eine erhebliche Bedrohung für die IT-Infrastruktur des Unternehmens darstellen.

    Dann gibt es noch die logische Ebene. DCIM-Lösungen wie sichere, cloudbasierte End-to-End-Überwachungssoftware zentralisieren das Management von Geräten, die an verschiedenen Standorten eingesetzt werden, und ermöglichen eine ständige Überwachung vor Ort, um Ausfälle zu vermeiden und Probleme schnell zu beheben.

    Betrachten Sie sowohl die Cybersicherheit als auch die physische Sicherheit als gleichermaßen wichtige Teile der Gleichung, um Ausfallzeiten und Störungen zu vermeiden.

Der DCIM 3.0-Trend erfordert ein modernisiertes DCIM

EcoStruxure IT, unsere umfassende DCIM-Lösung, meistert die Herausforderungen von DCIM 3.0 durch die Modernisierung des Software-Portfolios für die Überwachung und Verwaltung der weitläufigen, hybriden IT-Infrastruktur, die in den letzten Jahren immer komplexer geworden ist.
 

Kunden bewältigen die Herausforderungen von DCIM 3.0 mit EcoStruxure IT

Mit der DCIM-Software können IT- und Datacenter-Experten ihre kritische IT-Infrastruktur vor Ort, in der Cloud und am Edge überwachen, verwalten und optimieren und so die Ausfallsicherheit, Sicherheit und Nachhaltigkeit des Systems gewährleisten.

 

Sicherheit

Leading Edge Data Centers nutzt EcoStruxure IT, um sichere Datenkonnektivität und Zuverlässigkeit in der Region Australien zu bieten.

Vertrieb kontaktieren

Möchten Sie mehr über die Herausforderungen von DCIM 3.0 erfahren?
Vertrieb kontaktieren Öffnet in neuem Fenster.

Tools und Ressourcen

Rechner für DCIM-Überwachungswerte
Schätzen Sie den potenziellen Wert von DCIM-Überwachung und Alarmmeldungen für dezentrale IT.  Der Rechner ist ein benutzerfreundliches Tool zum Verständnis des potenziellen Werts der Software, indem er den ROI (oder die Amortisationszeit) basierend auf Ihren Eingaben berechnet.
Zum Rechner
 

Drei Schritte zur Berechnung des gesamten IT-Energieverbrauchs in Unternehmen mithilfe von DCIM

Dieses Dokument befasst sich mit den ersten Schritten, die Chief Information Officers (CIOs) unternehmen müssen, um ihre Nachhaltigkeitsreise zu beginnen.
Whitepaper herunterladen Öffnet in neuem Fenster.

Weitere Ressourcen

Chat

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Wir sind da, um Ihnen zu helfen.

1. Was ist DCIM-Software?

Die DCIM-Software (Datacenter Infrastructure Management) ist eine innovative Lösung, die die Überwachung und Verwaltung der Datacenter-Infrastruktur ermöglicht. Sie bietet mehr Transparenz und Kontrolle über die IT-Infrastruktur. Durch die Einführung von DCIM können Sie die Kapazitätsplanung verbessern, die Betriebszeit aufrechterhalten und gleichzeitig Alarme vor Ort, in der Cloud und am Edge verwalten.

2. Wie kann eine bessere Software für das Management von Datacentern Ihr Unternehmen verbessern?

Die DCIM-3-Software ermöglicht Transparenz in Echtzeit. Eine solche Verbesserung des Infrastrukturmanagements für Datacenter erleichtert die Überwachung aller Systeme, Server, Speicher, Netzwerke und Kühlungssysteme. Durch den Einsatz einer stabilen, sicheren und herstellerneutralen DCIM-Software ist es möglich, fundierte Entscheidungen in Bezug auf die Kapazitätsplanung und Ressourcenzuweisung zu treffen. Dies führt zu einer besseren Nutzung der vorhandenen Ressourcen.

Die vorab festgelegte Wartung in Verbindung mit der ständigen Überwachung aller kritischen Systeme ermöglicht es Ihrem Unternehmen, kostspielige Ausfallzeiten zu vermeiden. Warnmeldungen bei auftretenden Problemen bieten die Möglichkeit, das Problem zu lösen, bevor ein schwerwiegender Fehler auftritt.

3. Welche Vorteile bietet die Software für das Datacenter-Management?

Das Management eines Datacenters mit unseren Ecostruxure IT-Apps reduziert die Kosten erheblich, sorgt für eine bessere Betriebszeit und verbessert im Allgemeinen den Betrieb und die Effizienz. Mit Echtzeit-Einblicken in diese Umgebung können Sie die nächsten Schritte planen, die Arbeit optimieren und wesentliche Verbesserungen in allen wichtigen Aspekten Ihres Datacenter-Betriebs erzielen.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.