Informationen zur Herstellergarantie für USV
Informationen zur Herstellergarantie für USV
Geschätzte Herstellergarantie für Ihre USV
Die APC-Produktgarantien basieren auf einem festgelegten Zeitraum ab dem Kaufdatum des Geräts. Wenn der Kaufbeleg nicht eingeholt werden kann, wird die Garantiedauer aus dem Herstellungsdatum des Geräts berechnet. Da mehrere Faktoren die Gültigkeit einer Garantie bestimmen, müssen Sie sich an das APC Customer Care Center wenden, um die genauesten Informationen zu erhalten.
Sie können das Herstellungsdatum Ihrer Einheiten anhand der Seriennummer Ihres Produkts selbst berechnen. Die dritte und vierte Ziffer geben das Jahr an, in dem Ihr Gerät hergestellt wurde, während die folgenden 2 Zeichen die Woche angeben, in der Ihr Gerät hergestellt wurde.
So finden Sie Ihr Produktmodell und Ihre Seriennummer
Die Modellnummer befindet sich nicht an der Vorderseite des Geräts, sondern auf einem Aufkleber an der Unter- oder Rückseite Ihres Produkts. Die Position des Aufklebers sowie die Buchstaben- und Zahlenfolgen sind je nach Modell und Produkttyp unterschiedlich.
So finden Sie Ihr Herstellungsdatum
Wenn Ihre Seriennummer beispielsweise XX1915XXXXX lautet, bedeutet dies, dass Ihr Produkt im Jahr 2019 (XX19 15XXXXX) in der 15. (XX1915XXXXXX) Woche hergestellt wurde.
Haben Sie Fragen zu Ihrer Produktgarantie oder zum Austausch?
APC-Produkte werden durch umfassende Garantien und Richtlinien abgedeckt, um Ihnen die Sicherheit sofort zu gewährleisten. Abhängig von Ihrem Standort und/oder Produkt und soweit Ihr Produkt von APC für den Verkauf in Ihr Land/Ihre Region autorisiert wurde ("APC Distribution Channel"), können Sie über eine Herstellergarantie von ein bis drei Jahren verfügen. Denken Sie daran, dass Sie bei Ihrem Lieferanten sicherstellen müssen, dass Ihr Produkt aus dem APC-Vertriebskanal stammt. APC behält sich das Recht vor, diese Garantie abzulehnen, wenn festgestellt wird, dass Ihr Produkt nicht aus dem APC-Vertriebskanal stammt.
Wir unterstützen Sie!
Support Cockpit
Finden Sie Ihr Anliegen in wenigen Klicks oder wenden Sie sich mit komplexen Fragen an unsere Experten
FAQ durchsuchen
Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen, indem Sie die themenbezogenen häufig gestellten Fragen (FAQs) durchsuchen.
Support kontaktieren
Wenden Sie sich an unser Kundendienstteam, um weitere Informationen, technischen Support, Unterstützung bei Reklamationen etc. zu erhalten.
Vertrieb kontaktieren
Starten Sie Ihre Verkaufsanfrage online, und ein Experte wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.