Gestion durable de l’eau avec l’IoT : Schneider Electric propose une gamme complète de solutions pour le marché suisse
Une plus grande réussite grâce à des économies durables. Dans le domaine de la gestion de l’eau également, la numérisation basée sur l’IoT, caractérisée par des notions de durabilité, permet de combiner une meilleure protection de l’environnement avec une rentabilité accrue de l’entreprise. Le groupe technologique Schneider Electric a développé un portefeuille global de solutions matérielles et logicielles à connexion numérique permettant de numériser facilement des installations de traitement de l’eau pour tous les aspects de l’approvisionnement en eau (production, centrales électriques et réseaux) ainsi que pour l’utilisation industrielle de l’eau. Sur la base d’une transparence maximale des données, il est ainsi possible d’exploiter des potentiels d’optimisation économiques et écologiques tout au long du cycle de vie de l’entreprise. Ces potentiels concernent notamment l’accroissement de la fiabilité, la réduction de la consommation d’énergie, l’atténuation de l’impact sur l’environnement et les prises de décisions d’investissement fondées et sécurisées. Pour mettre en œuvre les concepts de numérisation correspondants, Schneider Electric collabore en Suisse avec des entreprises partenaires hautement qualifiées telles que l’intégrateur de systèmes AMICS à Genève.
L’unique voie pour l’efficacité énergétique
Les pompes jouent un rôle important dans presque tous les domaines d’application de la gestion de l’eau. Comme elles fonctionnent généralement à charge partielle mais présentent une courbe caractéristique non linéaire, les variateurs de vitesse permettent d’exploiter un énorme potentiel d’économie d’énergie. Les variateurs de vitesse Schneider Electric de la série Altivar Process ATV 600, pour une plage de puissance de 0,75 à 2 600 kW, ont été spécialement conçus pour les applications de gestion de l’approvisionnement et de l’eau. Grâce à leur conception compacte, modulaire et robuste, ils conviennent à une utilisation dans des environnements difficiles et humides et offrent à l’utilisateur une fonction de surveillance intégrée de la consommation d’énergie et des processus.
Afin de mettre concrètement en évidence les conséquences écologiques et économiques d’une mise à niveau avec un variateur de vitesse pour les exploitants d’installations de gestion de l’eau, Schneider Electric a développé l’outil en ligne EcoStruxure Motor Management Design. Le programme utilisable gratuitement calcule, sur la base des conditions de référence de l’utilisateur (par ex. données moteur et prix de l’électricité), l’influence de l’utilisation d’un variateur de vitesse sur des catégories telles que la consommation d’énergie, le retour sur investissement ou les émissions de CO2. De cette manière, une décision d’investissement pour des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique peut être prise sur la base de données solides.
Des logiciels intelligents pour les installations de gestion de l’eau
Les variateurs de vitesse de Schneider Electric font partie d’une gamme complète de composants électrotechniques, de commandes, d’applications logicielles et de services que le groupe technologique a spécialement regroupés pour ses clients actifs dans les domaines de la gestion et du traitement de l’eau. Par exemple, en ce qui concerne les logiciels, des applications logicielles spécialisées (Software-Advisor) sont disponibles pour répondre à des besoins spécifiques du secteur. Tandis que le module EcoStruxure Asset Advisor aide par exemple à exploiter les infrastructures critiques de la manière la plus sûre possible en cas de panne, l’EcoStruxure Augmented Operator Advisor permet d’obtenir une vue en réalité augmentée des machines ou des installations de distribution en fonctionnement, par exemple pour des mesures d’entretien ciblées et anticipées.
Une autre solution logicielle, particulièrement adaptée à la surveillance et à la gestion des sites géographiquement dispersés ou des réseaux d’eau, est la plateforme système du partenaire de Schneider Electric, AVEVA. Grâce à un modèle d’information uniforme et continu, accessible pour tous les services d’une entreprise, tous les équipements, processus et sites peuvent être surveillés de manière centralisée. Il est ainsi possible de remédier rapidement et de manière ciblée aux pannes ou aux fuites. Le plus grand fournisseur britannique d’eau Anglian Waters a par exemple réussi à réduire les pertes d’eau dues aux fuites d’environ 10 millions de litres par jour grâce à la combinaison de matériel et de plateforme système à réseau numérique.
Entreprise partenaire globale et multilocale
Le groupe technologique Schneider Electric est actuellement actif dans plus de 150 pays en tant que fournisseur technique pour plus de 40 000 installations de gestion de l’eau et de traitement des eaux usées. Suivant une approche globale et multilocale, l’entreprise peut également s’appuyer sur un vaste réseau de partenaires en Suisse pour la mise en œuvre de projets correspondants. Celui-ci comprend, entre autres, des intégrateurs de systèmes disponibles localement, qui ont non seulement une connaissance du secteur et une expertise excellentes, mais ont également été spécialement formés à la manipulation des technologies Schneider Electric.
L’intégrateur de systèmes suisse AMICS fait partie de ces partenaires Schneider Electric spécialement formés. Spécialisée dans les solutions d’automatisation dans les domaines de l’ingénierie environnementale, de la production et de la distribution d’énergie, l’entreprise basée à Genève est récemment devenue l’une des 15 entreprises au monde à obtenir le statut de « WWW (Water-Wastewater) Preferred Partner ». Grâce à cette distinction, Schneider Electric met l’accent sur des partenaires qui disposent d’une expertise particulièrement élevée dans le secteur de la gestion de l’eau en ce qui concerne les technologies pertinentes et les défis spécifiques à l’industrie.
Et c’est efficace : des success stories suisses
Le partenariat entre Schneider Electric et AMICS fonctionne. C’est ce que prouvent notamment trois projets mis en œuvre avec succès en Suisse. Il s’agit de la modernisation des installations de traitement de l’eau de Pian Scairolo, Yverdon et Neuchâtel. Dans les trois cas, les stations d’épuration existantes ont été rééquipées en cours d’exploitation pour bénéficier de nouveaux variateurs de vitesse, de solutions de commande et de systèmes de surveillance Schneider Electric. Ainsi, ces installations sont non seulement prêtes pour l’avenir, mais leur disponibilité et leur fiabilité ont également été considérablement optimisées. Sur la base de la mise en réseau continue de tous les composants, depuis les appareils de terrain jusqu’aux logiciels, la transparence des données s’en trouve considérablement accrue. Il est désormais possible pour les exploitants des trois stations d’épuration de surveiller en détail leur installation et d’identifier de manière ciblée les erreurs, les problèmes ou les inefficacités.
Vous trouverez de plus amples informations sur l’offre de Schneider Electric pour le traitement de l’eau en Suisse ici: https://www.se.com/ch/fr/work/campaign/local/water-wastewater.jsp