Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Lexium Cobot: Schneider Electric lance de nouveaux robots collaboratifs

Plus rapide et plus robuste : grâce à ses mouvements précis, le nouveau cobot optimise l’interaction entre l’homme et la machine. 

Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes industriels, a développé un nouveau robot collaboratif pour une coopération homme-machine sûre. Le Lexium Cobot est disponible en cinq variantes et peut être installé comme solution autonome dans presque toutes les installations industrielles. Grâce à un système de surveillance constante du couple et de la vitesse, le premier robot collaboratif du groupe technologique peut également effectuer des mouvements extrêmement précis. Ainsi, contrairement aux applications robotiques classiques, il est possible de se passer d’autres dispositifs de protection. Le bras robotisé extrêmement mobile est uniquement programmé d’un point de vue graphique et peut être adapté à de nouveaux profils de mouvement par un apprentissage manuel.

Nul besoin d’être plus rapide, plus grand ou d’aller plus loin : une mobilité précise rend l’homme et la machine plus efficaces

À la différence des robots industriels traditionnels, qui offrent généralement de fortes accélérations et une grande puissance, les cobots peuvent opérer à proximité de leurs collègues humains. Ces robots légers sont équipés de série de protocoles de sécurité et disposent d’une surveillance sensible de la force afin de détecter les collisions. Ils sont ainsi parfaitement adaptés pour une variété d’applications qui ne seraient pas possibles avec les robots industriels traditionnels.

La série de robots Lexium Cobot optimise la sécurité et l’efficacité

Le premier cobot de Schneider Electric est disponible en cinq variantes. Celles-ci diffèrent en taille, capacité de charge (3 à 18 kg) et rayon de travail. Tous les modèles de la gamme sont équipés d’un système de surveillance du couple pour détecter les collisions. En cas de contact imprévu, un protocole de sécurité garantit que le bras de préhension en aluminium arrête immédiatement son mouvement. Les arêtes arrondies et la légèreté globale du robot réduisent également le risque de blessure. Selon l’application, les dispositifs de sécurité complémentaires ne sont plus nécessaires, permettant ainsi d’économiser 30 à 40 % d’encombrement par rapport aux robots industriels traditionnels.

Les modèles Lexium Cobot de Schneider Electric se distinguent par leur grande mobilité. Avec six axes au total, tous les profils de mouvement, ou presque, peuvent être réalisés. Et cela ne se limite pas aux installations dans lesquelles le cobot Schneider est intégré en permanence. Grâce à une commande API propre, le bras robotisé peut également être utilisé comme solution autonome et être installé en amont ou en aval de processus mécaniques, par exemple lorsqu’il s’agit de distribuer des pièces à un humain ou d’empiler des marchandises emballées.

Apprentissage manuel et programmation graphique

Une autre spécificité du nouveau robot collaboratif de Schneider Electric est sa programmation graphique. Celle-ci ne nécessite pas de formation spécifique, à l’exception d’un certain niveau de connaissances techniques de base. En outre, le cobot apprend à exécuter certaines tâches par un guidage manuel du bras robotisé, ce qui lui permet d’acquérir le profil de mouvement requis. Cet apprentissage manuel simplifie davantage le processus de programmation et rend superflu le paramétrage fragmenté des réglages de mouvement. Ainsi, le Lexium Cobot est très rapidement opérationnel et peut également être ajusté à court terme à de nouvelles conditions en cas de modifications. Aucune expertise particulière n’est requise pour la programmation ou la mise en service.

Le Lexium Cobot fait partie de la plate-forme d’automatisation holistique EcoStruxure Machine de Schneider Electric. Ce portefeuille comprend notamment d’autres robots, des systèmes de transport (Lexium MC12 – Multi Carrier), des commandes de mouvement et des entraînements, ainsi qu’une solution logicielle uniforme pour toutes les étapes de développement des machines.

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztopic

Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.
Afficher le communiqué de presse (pdf, 185 kb) S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
Partager cette page :

Chat

Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider !