Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Prisma XS devient PrismaSeT XL

Les nouveaux armoires de comptage de la série PrismaSeT XL viennent remplacer les tableaux Prisma XS des séries SZS et SZSF en offrant une grande diversité de nouvelles fonctionnalités et s’accompagnant d’un grand choix d’accessoires. La planification, la commande et le montage s’en trouvent nettement facilités.

Feller SA, le partenaire technologique suisse leader de la branche de l’installation électrique et sa société mère Schneider Electric annoncent communément le remplacement des séries Prisma XS SZS et SZSF par la série PrismaSeT XL ABWRS optimisée. Avec cette nouvelle série vous attendent une grande diversité de fonctionnalités supplémentaires. À cela viennent s’ajouter de nouveaux accessoires, tels que des joints, des couvercles, des brides pour presse-étoupes métriques et des composants de fixation assurant un montage encore plus efficace.

Les nouveaux boîtiers PrismaSeT XL satisfont à l’indice de protection IP44 resp. IP54 (avec kit de rééquipement) et sont dotés de la classe de protection II. Ils sont disponibles en différentes tailles – pour des boîtiers à 1 champ jusqu’aux armoires à 12 rangées – et trouvent ainsi application dans les maisons particulières ou immeubles collectifs autant que dans les bâtiments industriels. Adaptés pour un montage mural ou sur pied, ils sont dotés de 50 resp. 54 entrées de câbles sur le haut et sur le bas. Le dos du boîtier offre dix possibilités de plus. Un joint à membrane flexible, facile à transpercer, protège le passage du câble et réduit davantage le risque de blessures.

La configuration des distributeurs PrismaSeT XL se fait en tout simplicité à l’aide de l’outil de planification DispoSuite, qui permet à l’installateur une planification et un équipement efficients de son système. L’installation et la mise en service sont davantage facilitées et accélérées du fait que le boîtier est livré prêt assemblé et qu’il ne suffit plus que d’y monter les groupes modulaires ou champs complets sur place.

Un grand choix d’accessoires facilitant le montage

Des barres collectrices ou passages de câble sur les côtés du boîtier facilitent la liaison entre plusieurs boîtiers de compteur. Des joints en option ferment fiablement les passages et garantissent le maintien de la protection IP. Des porte-couvercle en deux parties ainsi qu’une barrette de clips économisent du temps grâce à un montage des plaques avant sans vis. Les plaques de support pour compteur peuvent se monter les unes au-dessus des autres et sans interstice dans le boîtier.

Les recouvrements avant d’une seule pièce laissent davantage de place pour le câblage dans la zone inférieure du boîtier. De plus, de nouveaux chemins de câbles pour la pose de câbles dans le revêtement intérieur ainsi que des clips de fixation facilitent la configuration intérieure du boîtier.

Vous trouverez davantage d’informations sur les nouveaux armoires de comptage PrismaSeT XL chez Feller ici, ainsi que chez Schneider Electric, ici.

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztrust

Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.
Afficher le communiqué de presse (pdf, 185 kb) S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
Partager cette page :

Chat

Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider !
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.