Dans le cadre de la modernisation de son réseau électrique, le fournisseur d’énergie en Suisse romande, Romande Energie, a mis en service un tableau de distribution moyenne tension sans SF6 fabriqué par Schneider Electric. Le tableau pour boucles de réseaux 24 kV de type RM AirSeT est installé dans un poste de transformation situé à 1 100 mètres d’altitude la commune de Sainte-Croix, et fonctionne sans aucun gaz à effet de serre.
Technologie moyenne tension sans SF6 pour la Suisse romande
Romande Energie a déjà parcouru un long chemin en matière de protection de l’environnement et du climat : à l’heure actuelle, la totalité de l’électricité produite par le fournisseur d’énergie provient de sources renouvelables. Qui plus est, il accroit ses investissements dans les technologies respectueuses de l’environnement pour la distribution électrique. Ainsi, depuis mars 2023 dans un poste de transformation alimenté par une tension de service de 21kV à L’Auberson (localité de la commune de Sainte-Croix dans le canton de Vaud), il y exploite RM AirSeT, tableau sans SF6 pour poste de boucles réseau produit par Schneider Electric. Grâce à ses composants robustes, il est particulièrement adapté à une utilisation à haute altitude et aux basses températures qui peuvent y sévir.
Ce tableau pour réseaux électriques de distribution secondaire moyenne tension fonctionne entièrement sans hexafluorure de soufre (SF6), qui est un gaz à fort effet de serre. RM AirSeT fonctionne grâce à une coupure sous vide par shunt permettant d’éteindre l’arc électrique lors de l’interruption du courant. L’isolation est, elle, assurée par l’enveloppe hermétique scellée, remplie d’air pur et sec sous pression. Les fonctions numériques permettent en sus d’intégrer l’installation aux Smart Grids, ainsi que de la surveiller et de la commander à distance. Avec son fonctionnement sans SF6, sa taille compacte et ses fonctionnalités digitales, cette solution de commutation évolutive contribue à réduire l’empreinte écologique des réseaux électriques.
Thierry Gyger, chef d’équipe pour les installations moyennes et basses tensions de Romande Energie à Yverdon, souligne : « Pour que l’approvisionnement énergétique soit durable, les réseaux doivent être non polluants. Grâce à l’utilisation d’air pur au lieu du SF6, le tableau de boucles réseaux contribue significativement à notre objectif de créer un réseau électrique respectueux de l’environnement et du climat en Suisse romande. »