Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Schneider Electric présente des solutions IIoT pour l’industrie intelligente du futur au salon SINDEX à Berne

Sur son stand neutre en carbone le Groupe résentera un portefeuille d’automatismes complet pour une gestion intelligente et durable.

Mise en avant de solutions de contrôle de moteur à haut rendement énergétique, le nouveau Lexium Cobot ainsi qu’une plateforme d’ingénierie pour une automatisation indépendante du fournisseur.

Du 5 au 7 septembre, le salon SINDEX de Berne est le salon suisse phare de l’automatisation industrielle. Lors de ce rendez-vous de la branche, Schneider Electric présentera dans le hall 2, stand 10, son portefeuille complet de technologies d’automatismes assistées numériquement. Les solutions présentées vont d’un outil logiciel basé sur la norme IEC61499 pour une automatisation indépendante du fournisseur, à des technologies IoT dédiées aux applications industrielles, en passant par des nouveautés dans le domaine de la robotique telles que le Lexium Cobot ou le système de transport Multi Carrier. Le Groupe industriel est le seul exposant à présenter un stand entièrement neutre en carbone

Automatiser indépendamment du fournisseur avec EcoStruxure Automation Expert

Les systèmes de contrôle propriétaires constituent un obstacle majeur à l’exploitation des potentiels de l’industrie 4.0, notamment en termes de flexibilité, de résilience ou d’efficacité. Schneider Electric poursuit donc une approche de l’automatisation résolument indépendante du fournisseur et centrée sur le logiciel, basée sur la norme IEC61499. Les propriétés caractéristiques sont le découplage des cycles de vie du matériel et des logiciels, la réutilisation simple des objets logiciels ainsi qu’une distribution décentralisée du code. Les utilisateurs de cette technologie bénéficient d’une liberté et d’une flexibilité en matière d’ingénierie jusqu’alors inconnues. Avec EcoStruxure Automation Expert, Schneider Electric propose un outil d’ingénierie qui permet de réaliser dès aujourd’hui une telle approche de l’automatisation adaptée à l’industrie. Des entreprises comme GEA ou WILO l’ont déjà utilisé avec succès.

Multi Carrier et Cobot

La gamme robotique de Schneider Electric a également été élargie. Sur ce salon, on peut par exemple voir une machine qui combine le système Multi Carrier et le nouveau Lexium Cobot. Alors que la solution de transport permet des profils de mouvement individuels avec une très grande précision de positionnement, les caractéristiques du robot collaboratif permettent une collaboration sans danger entre l’homme et la machine. La machine présentée au salon SINDEX utilise également une caméra de Cognex pour le traitement d’image intelligent.

Technologies clés pour l’industrie 4.0

Une particularité du portefeuille d’automatismes de Schneider Electric est sa forte orientation vers des solutions durables et efficaces sur le plan énergétique. Ainsi, presque tous les composants d’automatisation peuvent être mis en réseau numériquement et peuvent transmettre leurs données à des commandes ou des systèmes de gestion de l’énergie de niveau supérieur. Grâce à des solutions logicielles appropriées telles que celles de la filiale AVEVA de Schneider Electric, les utilisateurs bénéficient d’une vue intégrée de leurs données énergétiques et de production.

« Seule la numérisation basée sur l’IIoT permet d’établir des installations industrielles de manière plus durable et plus économique », affirme Tanja Vainio, Présidente de Schneider Electric Suisse. « Il n’est pas toujours nécessaire d’automatiser ou de modifier tous les processus. Il s’agit de gagner en intelligence et d’accroître le rendement petit à petit. Nos solutions sont un bon exemple de ce qu’il est possible de faire en matière de numérisation et d’efficacité énergétique, même avec des solutions simples ».

Plus d’informations ainsi que des billets gratuits après inscription sont disponibles ici.

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztopic

Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.
Afficher le communiqué de presse (pdf, 185 kb) S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
Partager cette page :

Chat

Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider !