Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Solution de charge rapide pour les flottes automobiles et le tertiaire

Avec la nouvelle EVlink Pro DC, les véhicules électriques atteignent une charge de jusqu’à 80 % en 20 minutes, en fonction de la taille de la batterie et des spécificités du véhicule.

Avec la nouvelle borne de recharge EVlink Pro DC, le groupe technologique Schneider Electric ajoute à son portefeuille d’électromobilité une solution de recharge rapide, intelligente, spécialement conçue pour répondre aux exigences des dépôts de flottes d’entreprise et de bâtiments commerciaux et industriels. Elle peut être adaptée individuellement aux besoins des clients et s’intègre dans le système de gestion de charge EcoStruxure EV Charging Expert, ce qui permet de mettre en œuvre des infrastructures de recharge combinées avec des stations AC et DC.

La solution EVlink Pro DC peut évoluer de manière flexible de 120 à 150 et 180 kW. Les modules d’alimentation de 30 W contribuent à la facilité d’adaptation de la solution de charge tout en augmentant sa fiabilité. Elle est disponible au choix avec un câble de 3,6 m de longueur (avec système de gestion des câbles) ou de 7,5 m (sans système de gestion des câbles). Elle possède un écran de 10,4" sur le devant et deux prises de charge. L’accès à la borne de recharge se fait de manière flexible via des lecteurs RFID ou NFC.

La fonction « charge dynamique » permet aux utilisateurs d’utiliser à tout moment toute la puissance de charge à disposition afin de raccourcir au maximum le temps de chargement. Le produit certifié Green Premium s’adapte alors automatiquement aux besoins de charge réels des véhicules connectés. La détection automatique d’un véhicule AutoCharge, qui lance automatiquement un processus de charge dès qu’un véhicule enregistré se connecte, augmente encore la convivialité.

Avec sa conception conforme à la classe de protection IP55/IK10, l’EVlink Pro DC résiste à l’eau, à la poussière et aux chocs. La protection anticorrosion de classe C4M assure une utilisation dans des environnements difficiles et à des températures extrêmes (jusqu’à 50 °C) sans perte de performances. Des dispositifs de protection intégrés, un interrupteur d’arrêt d’urgence et des capteurs pour détecter les chocs et les infiltrations d’eau garantissent également un fonctionnement en toute sécurité.

Sa construction bien pensée faite de composants interchangeables garantit une installation et une maintenance rapides et sûres. Plutôt que de devoir remplacer toute la borne de recharge en cas de défaut, il est possible de remplacer des composants individuels, ce qui favorise un fonctionnement plus durable. Schneider Electric offre une assistance complète et un service sur place. La mise en service, la maintenance et les réparations peuvent être assurées par le Field Service de l'entreprise, qui couvre l'ensemble du territoire.

Intégration sans faille permettant de maximiser le contrôle et la répartition de l’énergie

L’EVlink Pro DC peut être intégrée au système de gestion de charge EcoStruxure EV Charging Expert. La disponibilité de l’énergie est ainsi assurée de même que la surveillance à distance pour une recharge intelligente. Ceci permet de mettre en œuvre facilement des infrastructures de recharge combinées avec des stations AC et DC.

Pour de plus amples informations à propos de la nouvelle EVlink Pro DC cliquez ici.

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztopic

Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.
Afficher le communiqué de presse (pdf, 185 kb) S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
Partager cette page :

Chat

Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider !