Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

TransferPacT: la nouvelle génération d’inverseurs de sources automatiques pour une alimentation électrique plus fiable

Gümligen, Schweiz

30/10/2023

Avec les TransferPacT modulaires, Schneider Electric propose une solution simple et rapide pour effectuer un transfert de source.

Le spécialiste de l’énergie Schneider Electric présente la nouvelle génération de la gamme TransferPacT. Les inverseurs de source automatiques (ATSE ou automated transfer switching equipment) assurent la continuité et la fiabilité de l’alimentation électrique, en cas de défaillance du réseau électrique principal, ils basculent automatiquement sur une source de secours, que ce soit un autre réseau ou une batterie de stockage, assurant ainsi une alimentation électrique fiable. Ces inverseurs de sources sont par conséquent utilisés partout où l’électricité doit être disponible sans interruption, comme dans les infrastructures critiques (établissements de santé, data centers ou aéroports). Cependant, les TransferPacT contribuent également à une gestion efficace de l’énergie dans les installations basse tension avec pertes de tension nominale fréquentes ou partout où des pannes de courant répétées sont à prévoir.

Le TransferPacT actuel, un ATSE de classe PC, a été développé conformément à la norme CEI 60947-6-1. L’inverseur avec tension de service nominale de 220 à 440 V est disponible de 32 à 630 A et en version bipolaire, tripolaire ou tétrapolaire. La série TransferPacT se distingue par sa facilité d’installation et de mise en service, ainsi que par son design compact et peu encombrant, grâce auquel elle est parfaitement adaptée aux nouvelles installations et pour la modernisation d’installations existantes. Ces appareils robustes peuvent être utilisés dans les environnements les plus rudes et à des températures de service allant de -25 °C à 70 °C.

L’inverseur de sources automatique existe en deux variantes. La variante TransferPacT Automatic propose des réglages rapides et une interface facile à utiliser. La version TransferPacT Active Automatic offre des fonctions plus complètes et la possibilité d’une extension à une interface homme-machine externe. Au besoin, de nouveaux modules fonctionnels peuvent être ajoutés facilement sans interrompre l’alimentation électrique. Parmi les caractéristiques de ce nouvel appareil figurent aussi une connectivité et une cybersécurité optimisées, l’inverseur de source communicant disposant d’une vitesse de transmission de 500 ms peut être surveillé à distance 24 heures sur 24. S'il fait partie d'EcoStruxure, l'architecture IoT ouverte et interopérable de Schneider Electric, les données d’exploitation fournies par l’inverseur de source peuvent en outre être facilement analysées à l'aide d'une solution logicielle appropriée et utilisées pour planifier la maintenance proactive.

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztopic

Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.
Afficher le communiqué de presse (pdf, 185 kb) S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
Partager cette page :

Chat

Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider !