Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Un nouveau type de compensation de puissance réactive

Le PowerLogic AccuSine EVC+ de Schneider Electric effectue une régulation continue et dynamique et corrige les harmoniques.

Avec le PowerLogic AccuSine EVC+, le groupe Schneider Electric propose une solutions de correction de la puissance réactive en continu pour une tension alternative de 208 à 480 V. Avec son électronique de puissance basée sur une technologie IGBT, ce nouvel appareil est également préparé aux charges qui varient rapidement et aux consommateurs non linéaires qui surchargent les compensations traditionnelles basées sur des condensateurs. Il protège aussi le matériel parfois très sensible des dommages ou pannes provoqués par des harmoniques nocives. Le PowerLogic AccuSine EVC+ aide ainsi les entreprises à se conformer aux prescriptions des fournisseurs d’électricité en matière d’énergie réactive et à respecter les valeurs limites relatives à la qualité du réseau. 

Une correction ciblée et continue réalisée en un quart de cycle permet l’obtention d’un facteur de puissance stable, fiable et précis, même dans les conditions de charge dynamiques les plus difficiles. Les modules sont disponibles en 75 ou 100 kVAR avec une précision de 1 kvar, inductive (en retard) et capacitive (en avance). L’appareil peut également réduire les courants harmoniques qui sont fréquents dans les applications commerciales et industrielles (5e, 7e, 11e et 13e). Il améliore ainsi l’efficacité énergétique de l’installation toute entière et son utilisation a un effet positif sur la durabilité d’une entreprise.

Robuste et sans complication

Outre les applications classiques dans les datacenters, l’industrie de processus et l’industrie automobile, le PowerLogic AccuSine EVC+ est également parfaitement adapté à une utilisation dans les infrastructures de transport ou d’énergie. Disponible en version châssis pour armoires OEM (Original Equipment Manufacturers) ou directement pour un montage mural, l’appareil est opérationnel sans restriction à des températures ambiantes allant jusqu’à 50 °C. Il est possible d’utiliser jusqu’à dix modules en parallèle. Dans ce cas, grâce à l’algorithme de mise en parallèle AccuSine, la configuration de tout un système est possible à partir d’un seul appareil.

Un assistant de mise en service ainsi qu’une interface USB pour les mises à jour et les téléchargements de diagnostics facilitent la mise en service et la maintenance. Cet appareil s’intègre aussi très simplement dans EcoStruxure Power Monitoring Expert, le logiciel de Schneider Electric dédié à la surveillance de l’énergie et de la distribution électrique. Toutes les informations y sont centralisées, ce qui simplifie la surveillance. Un code QR sur l’objet permet aux techniciens d’accéder directement à la documentation nécessaire.

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztrust

Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.
Afficher le communiqué de presse (pdf, 185 kb) S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
Partager cette page :

Chat

Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider !
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.