Avec RM AirSeT, le spécialiste de l’énergie Schneider Electric élargit sa gamme de tableaux de distribution moyenne tension en réseau respectueux de l’environnement. Cette nouvelle génération de tableaux de distribution à isolement dans le Gaz (GIS) contribue à la décarbonation et à la modernisation des réseaux électriques grâce à une combinaison d’air pur et interrupteur à coupure dans le vide (SVI).
Cette gamme de tableaux de distribution sans SF6 a été développée dans le cadre du programme « Grid of the Future » de Schneider Electric. Avec l’arrivée du RM AirSeT, elle comprend désormais une unité fonctionnelle en boucle en version 12 ou 24 kV pour la distribution secondaire moyenne tension. Le SF6 est un gaz à effet de serre, 25 200 fois plus puissant que le CO2. Il est encore largement utilisé dans les installations électriques en raison de son grand pouvoir isolant. L’abandon du SF6 et les dimensions compactes des tableaux de distribution contribuent à réduire l’empreinte écologique des réseaux électriques. En outre, le recyclage complexe et coûteux du gaz n’étant plus nécessaire, le coût total de gestion de ces installations est également réduit. Frédéric Godemel, Vice-Président Exécutif de la division Power Systems and Services chez Schneider Electric, déclare à ce sujet : « Si l’on considère que les tableaux de distribution ont une durée de vie comprise entre 30 et 40 ans, notre nouvelle technologie offre aux opérateur de réseau électrique une occasion unique d’éviter des émissions supplémentaires de gaz à effet de serre. »
Technologie innovante, processus de commutation éprouvé
L’isolation du RM AirSeT est assurée avec de l’air pur et une technologie de vide ayant fait ses preuves. Néanmoins, les gestionnaires de réseau peuvent compter sur la continuité de service. En effet, grâce à ses dimensions compactes similaires à celles des modèles précédents, interrupteur à coupure le vide (SVI) garantit des manoeuvres de commutation familiers pour une utilisation aussi simple et sûre qu’à l’accoutumée. Très robuste dans sa conception, le tableau de distribution offre également une durée de vie extrêmement longue, contribuant ainsi à une utilisation aussi durable que possible des ressources. Ainsi, le mécanisme de commutation CompoDrive breveté par Schneider Electric est conçu pour assurer une durée de vie de 40 ans et permet de réaliser 10 000 manoeuvres de commutation. Les mises à niveau sont rapides et faciles à effectuer grâce à la motorisation Plug-and-Play. Le revêtement certifié IP76 protège l’installation contre les conditions environnementales difficiles telles que l’humidité ou l’eau salée.
La connectivité numérique du RM AirSeT réduit les efforts nécessaires de maintenance. Les gestionnaires de réseau peuvent surveiller les performances opérationnelles et la fiabilité de l’alimentation électrique grâce au poste de boucle réseau intelligent et aux capteurs intégrés à l’installation et vérifier également la qualité de la connexion électrique. Des capteurs de courant et de tension sont disponibles en option.
L’Easergy T300 permet d’intégrer au tableau de distribution un terminal à distance modulaire et compatible IoT. Grâce à la connectivité numérique, les données collectées sont disponibles dans des solutions locales et des outils d’analyse sur le cloud, par exemple dans l’architecture EcoStruxure de Schneider Electric. Il est ainsi possible d’identifier rapidement les défauts et de planifier les opérations de maintenance en fonction de l’état, ce qui augmente la résilience de l’installation, réduit les temps d’arrêt et améliore l’efficacité et la sécurité du fonctionnement.
La nouvelle génération de réseaux électriques
Spécialement développé pour la distribution secondaire moyenne tension, le RM AirSeT est utilisé par opérateur de réseau électrique ou dans les applications industrielles. À l’occasion de la Foire de Hanovre, Schneider Electric présentera une nouvelle gamme en distribution primaire, élargissant ainsi sa gamme de tableaux de distribution sans SF6.
Le projet pilote mené conjointement par Schneider Electric et le gestionnaire de réseau de distribution Netze BW dans le Bade-Wurtemberg montre qu’il est d’ores et déjà possible de développer des réseaux électriques durables et tournés vers l’avenir. Depuis début 2022, le RM AirSeT (12 kV) y est utilisé en tant qu’unité fonctionnelle en boucle pour la distribution secondaire moyenne tension. Il démontre que l’isolation à l’air est tout aussi fiable que l’isolation au SF6, en plus d’offrir de meilleurs résultats en termes de durabilité et de respect de l’environnement.