{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Consulter notre FAQ

Quel est la fonction de la sélectivité logique ZSI pour Mastrepact MTZ?

Présentation:

La sélectivité logique (ou fonction ZSI, de l'anglais Zone Selective Interlocking) est une fonction conçue pour réduire les contraintes sur l'équipement de distribution d'électricité dans des conditions de courtcircuit
ou de défaut de terre.
La sélectivité logique (ZSI) fonctionne avec un système de distribution coordonné pour limiter les contraintes sur le système, en réduisant le délai de suppression des défauts électriques tout en maintenant
la coordination du système entre les dispositifs de protection contre les surintensités et les défauts de terre.
La fonction ZSI permet aux unités de contrôle Micrologic X de communiquer entre elles, et ainsi de permettre l'isolement et la suppression des défauts de court-circuit ou de terre via le disjoncteur amont le
plus proche sans temporisation intentionnelle. Les appareils de toutes les autres zones du système (y compris en amont) restent fermés pour maintenir le fonctionnement des charges non affectées.
Dans un système coordonné sans fonction ZSI, le disjoncteur le plus proche du défaut électrique supprime le défaut, mais en général avec une temporisation intentionnelle. Grâce à la fonction ZSI, l'appareil le plus
proche du défaut électrique ignore les délais court retard et défaut de terre prédéfinis, et il supprime le défaut électrique sans temporisation intentionnelle.
La sélectivité logique (ZSI) supprime la temporisation intentionnelle sans sacrifier la coordination et réduit les délais de déclenchement. Cela limite les contraintes sur le système en réduisant la quantité d'énergie
passante dans le système lors d'une surintensité.
La coordination du système doit être correctement configurée pour que la sélectivité logique fonctionne.

Disponibilité:

La sélectivité logique (fonction ZSI) est disponible sur les unités de contrôle Micrologic 5.0 X, 6.0 X et
7.0 X.
Pour vérifier la compatibilité de la sélectivité logique avec d'autres gammes de disjoncteurs, consultez
l'instruction de service suivante du module d'interface ZSI sur le site Web Schneider Electric : NHA12883 ou le lien suivant pour le téléchargement de la notice.
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=NHA12883

Schneider Electric Suisse

Pièce(s) jointe(s)

Unbenannt2.JPG.jpgUnbenannt2.JPG.jpg [29.8 KB]
Unbenannt3.JPG.jpgUnbenannt3.JPG.jpg [18.99 KB]
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: