Consulter notre FAQ
Comment paramétrer la fonction Multiplicateur sur un ATV61 ou ATV71 ?
Introduction
Il est possible de générer uneréférence consigne vitesseen multipliantdesvaleurs analogiques.
Ces valeurs peuvent être des entrées analogiques mais aussi une valeur sur le terminal graphique ou des valeurs issues de la communication.
Précisions importantes
Situation de départ : réglage usine.
Si le produit a étérécupéré d'un autre siteou si le produit adéjà été réglé,la procédure pour passer enréglage usineest la suivante :
Menu : 1.12 Réglages usine. ==>Config .source = Macro-config, ==> Groupes paramètres = Tous,
==> Retour aux réglages usine = Yes ( le paramètre repasse à no à la fin).
Si le produit a étérécupéré d'un autre siteou si le produit adéjà été réglé,la procédure pour passer enréglage usineest la suivante :
Menu : 1.12 Réglages usine. ==>Config .source = Macro-config, ==> Groupes paramètres = Tous,
==> Retour aux réglages usine = Yes ( le paramètre repasse à no à la fin).
Préalable au paramétrage de la fonction Multiplicateur
Si les fonctions "Opérations sur références" ou "Régulateur PID" sont présentes, elles sont incompatibles avec la fonction "Mulptiplicateur".
Ces fonctions sont désactivées par l'opération de retour aux réglages usine.
Ces fonctions sont désactivées par l'opération de retour aux réglages usine.
Si les fonctions ''Vitesses présélectionnées'' et ''Marche pas à pas JOG'' sont présentes, elles seront prioritaires sur ''Opération sur référence'' :
- Marche pas à pas JOG est dévalidée en réglage usine,
- Pour les vitesses présélectionnées :
Menu 1.7 FONCTIONS D'APPLI ==>VITESSES PRESELECT
==> 2 vitesses présel.= Non
==>4 vitesses présel. = Non,
==> 8 vitesses présél. = Non,
==>16 vitesses présel. = Non.
Configuration de la fonction Multiplicateur
La fonction MultiplicateurMenu 2. Niveau d'accès ==> avancé (ou plus).est accessible enniveau d'accès " avancé".
Multiplication de plusieurs signaux
- Pour sélectionner lapremièrevaleurd'entrée analogique ou par terminal graphique, sélectionner :
Menu " COMMANDE " => "Canal réf.1" => choisir AI1 / AI2 / ou HMIpour une valeur sélectionnée avec le terminal graphique. (il est possible d'affecter les entrées AI3 et AI4 si la carte extension référencée VW3A3202 est présente) - Ensuite, selectionner la deuxième valeurRemarque : une entrée peut être multipliée par elle-même.issue de l'entrée analogique ou terminal graphique suivant les affectations effectuées au préalable.
Menu " FONCTIONS D'APPLI. " => "OPERATIONS SUR REF" => sélectionner l'un des deux paramètres "Réf. multiplic. 2" ou " Réf. multiplic. 3 " puis choisirAI1 / AI2 ouHMI(il est possible d'affecter les entrées AI3 et AI4 si la carte extension référencée VW3A3202 est présente).
· Multiplication de trois signaux
Sélectionner les mêmes paramètres que ceux utilisés pour la multiplication de 2 signaux.
Il faut ensuite affecter la troisième consigne (soit analogique, soit par le terminal graphique).
Menu " FONCTIONS D'APPLI. " => "OPERATION SUR REF. " => sélectionner l'un des deux paramètres qui reste libre entre " Réf. multiplic. 2 " et "Réf. multiplic. 3" puis choisir AI1 / AI2 ou HMI (il est possible d'affecter les entrées AI3 et AI4 si la carte extension référencée VW3A3202 est présente).
Sélectionner les mêmes paramètres que ceux utilisés pour la multiplication de 2 signaux.
Il faut ensuite affecter la troisième consigne (soit analogique, soit par le terminal graphique).
Menu " FONCTIONS D'APPLI. " => "OPERATION SUR REF. " => sélectionner l'un des deux paramètres qui reste libre entre " Réf. multiplic. 2 " et "Réf. multiplic. 3" puis choisir AI1 / AI2 ou HMI (il est possible d'affecter les entrées AI3 et AI4 si la carte extension référencée VW3A3202 est présente).
Remarques
La valeur du HMI ne pourra pas être modifiée en cours de fonctionnement.
Représentation graphique suivant le nombre de signaux à multiplier
Correspondances entre les valeurs des consignes et le pourcentage
Formule pour calculer la fréquence suivant deux ou trois différentes valeurs de consigne
F=(1/200).x² où x est la valeur moyenne des consignes en % (x= somme des 2 signaux/2)
Pour trois consignes :
F=(1/200).x³ où x est la valeur moyenne des consignes en % (x= somme des 3 signaux/3)
Par exemple :
si sur AI1, la valeur de consigne est de 3V => 30% ,
si sur AI2, la valeur de consigne est de 16mA => 80% ,
La valeur moyenne des consignes sera : x(30+80)/2=55% ,
Si la valeur de la fréquence sur le graphe est de 55%.
alors, par le calcul, F= (1/200).55² = 15.125Hz
ATTENTION : sur les deux ou les trois signaux, si un seul des signaux est égal à 0, alors la fréquence sera elle aussi nulle. L'équation donnée ci-dessus est alors inutilisable.
Pour trois consignes :
F=(1/200).x³ où x est la valeur moyenne des consignes en % (x= somme des 3 signaux/3)
Par exemple :
si sur AI1, la valeur de consigne est de 3V => 30% ,
si sur AI2, la valeur de consigne est de 16mA => 80% ,
La valeur moyenne des consignes sera : x(30+80)/2=55% ,
Si la valeur de la fréquence sur le graphe est de 55%.
alors, par le calcul, F= (1/200).55² = 15.125Hz
ATTENTION : sur les deux ou les trois signaux, si un seul des signaux est égal à 0, alors la fréquence sera elle aussi nulle. L'équation donnée ci-dessus est alors inutilisable.
Publié pour:Schneider Electric Suisse
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: