{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Consulter notre FAQ

Est il indispensable de raccorder la borne PE des modules Preventa XPS ?

Les modules Preventa alimentés en24VDC/VAC et 48VDC/VAC necomportent pas de transformateur intégréalors que les modules Préventa alimentés en115VAC et 230VAC en comportent.

De ce fait, les bornes PE des modules Preventa alimentés en 24VDC/VAC et 48VDC/VAC peuvent ne pas être connectés à la terre alors que les modules Preventa alimentés en 115VAC et 230 VAC doivent obligatoirement l'être.

Pourquoi ?

Pour êtreconforme à la norme EN 60204-1, chapitre 8.3.2, liaison au circuit de protection dont en voici un extrait :

Une méthode de protection contre un fonctionnement intempestif résultant d'une défaillance de l'isolement peut être réalisée en connectant une des polarités du circuit de commande alimenté par transformateur au circuit de protection, les appareils de commande étant raccordés sur le circuit conformément au chapitre 9.1.4.

Le chapitre 9.1.4 traite du raccordement des appareils de commande.  Il précise notamment que le commun bobine ne doit pas être protégé et relié au circuit de protection. cette disposition est non exigée dans le second cas sans transformateur.

Schneider Electric Suisse

En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: