{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Consulter notre FAQ

La compatibilité de la gamme Modicon TM7 avec les automates M340

Les interfaces CANOpen TM5_TM7 ne sont libérées que pour les contrôleurs travaillant avec SoMachine.
En raison de la complexité de TM5_TM7, un support d'outil (DTM) est nécessaire. Ce support d'outil n'est pas fourni par les contrôleurs hérités de Schneider suivants:

Contrôleur Schneider Legacy non compatible avec l'interface CANOpen TM5_TM7:
- Premium avec CPP110
- TWIDO avec TWD NCO1 M
- Contrôleur ATV71 à l'intérieur (CodeSys V2.3)
- LMC 20 (CodeSys V2.3)
- LMC x00 (contrôleur ELAU avec SoMachineMotion)
- AGP 3x00-CA1M; LT 3300 (Pro-face)
- Contrôleur avec SoMachine <V3.0
- M340 avec UNITY <V6.0

M340 avec Unity V6.0 prend en charge TM5_TM7 en utilisant l'importation DCF.
Pour utiliser TM5, TM7 avec M340, les types de CPU BMXP3420102 et BMXP3420302 doivent être utilisés.

Dans la pièce jointe, vous avez une résolution comment connecter TM7 avec M340.
(208442 - COMMENT UTILISER LES PRODUITS CANOPEN TM5TM7 AVEC M340)

Schneider Electric Suisse

Pièce(s) jointe(s)

TM7 avec M340.7zTM7 avec M340.7z [3.07 MB]
En savoir plus
Gamme:
Modicon TM7 IP67 modular I/O system
En savoir plus
Gamme:
Modicon TM7 IP67 modular I/O system