Consulter notre FAQ
Quels sont les précautions de mise en oeuvre des contacteurs "Jour/Nuit " Tesys GY ?
*** Les organes de commande des contacteurs doivent être à basculement franc. Dans le cas contraire, il faut raccorder un bloc d’antiparasitage 1 (GAP 21, 22 ou 23) aux
bornes de la bobine tension y 250 V.
Dans le cas de montage avec plusieurs contacteurs modulaires côte à côte, fonctionnant en même temps, il est nécessaire de monter un intercalaire 2 (GAC 5)
de 1/2 module tous les 2 contacteurs.
*** Il est conseillé de monter les produits électroniques en bas du tableau modulaire et de les séparer des produits électromécaniques par un espace 3 égal à 1 module ou
par 2 intercalaires (GAC 5).
*** Déclassement des contacteurs montés en coffret modulaire si la température intérieure de celui-ci est > 40 °C.
Veuillez consulter le document ci-dessous pour plus de détails.
Publié pour:Schneider Electric Suisse
Pièce(s) jointe(s)
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: