Consulter notre FAQ
Existe t-il des compteurs d´énergie en Modbus TCP IP dans la gamme Schneider Electric?
PowerTag:
Concentrateur Ethernet RF pour PowerTag TCP IP + Capteur :
Passerelle de connexion Ethernet (Modbus TCP/IP) pour capteurs d'énergie sans fil (PowerTag) avec pages web de visualisation des données.
Les PowerTag associés permettent une gestion d'alarmes via e-mail pour les charges terminales, ainsi qu'une mesure précise temps réel des énergies, puissances, courants, et tensions.
Le système complet peut s'installer facilement dans des tableaux existants
Utilisant des disjoncteurs de type Multi 9/Acti 9.
Données transmises :
Concentrateur Ethernet RF pour PowerTag TCP IP + Capteur :
Passerelle de connexion Ethernet (Modbus TCP/IP) pour capteurs d'énergie sans fil (PowerTag) avec pages web de visualisation des données.
Les PowerTag associés permettent une gestion d'alarmes via e-mail pour les charges terminales, ainsi qu'une mesure précise temps réel des énergies, puissances, courants, et tensions.
Le système complet peut s'installer facilement dans des tableaux existants
Utilisant des disjoncteurs de type Multi 9/Acti 9.
Données transmises :
- énergie totale et partielle,
- puissance active, tension phase/phase, phase/neutre,
- courants I1, I2, I3,
- facteur de puissance (cos Phi),
- information de perte de tension et de surcharges.
Publié pour:Schneider Electric? | Schneider Electric Suisse
Pièce(s) jointe(s)
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: