Les transformateurs de courant de rapport Ip/5 A, délivrent au secondaire un courant de 0 à 5 A, proportionnel au courant mesuré au primaire. Ils sont utilisés en association avec des appareils de mesure : ampèremètres, compteurs d’énergie, centrales de mesure, relais de contrôle, etc
Choix d’un TI
Il dépend de deux critères :
TI pour passage de câbles, 200A, classe de présision 1: la puissance maxi acceptable est 5,5VA -> METSECT5CC020
Choix d’un TI
Il dépend de deux critères :
- le rapport de transformation Ip/5A : il est recommandé de choisir le rapportimmédiatement supérieur au courant mesuré maximal (In) (exemple : In = 110 A ;choix du rapport = 125/5),
- le type d’installation : le choix d’un modèle de TI dépend du type d’installation (câbles isolés, barres).
TI pour passage de câbles, 200A, classe de présision 1: la puissance maxi acceptable est 5,5VA -> METSECT5CC020
Publié pour:Schneider Electric Suisse