Consulter notre FAQ
Existe t-il dans la gamme schneider des interrupteurs différentiels GFP type Asi UL1053/CSA cértifiés?
Les disjoncteurs différentiels UL 1053 déjà protégés en amont par un dispositif de protection contre les courts-circuits et les surcharges sont utilisés pour:
Les GFP de type A-SI sont idéaux pour fonctionner dans des environnements avec une atmosphère humide et / ou pollués par des agents agressifs: piscines, marinas, agroalimentaire
industries, stations de traitement des eaux, sites industriels, etc...
Veuillez-consulter le tableau suivant pour faire votre choix:
Pour plus d´information consulter le catalogue OEM Multi9 suivant:
- commande et déconnexion de circuits électriques
- protection des personnes contre les chocs électriques par contacts directs et indirects
- protection des installations contre les défauts d'isolation
- amélioration de la continuité de l’alimentation, lors d’une série de coups de foudre rapprochés, système, équipement, y compris dispositifs de suppression des interférences, vitesse variable contrôleurs, convertisseurs de fréquence, ballasts électroniques pour l'éclairage
- protection améliorée contre les fuites à la terre: en présence d'harmoniques ou à haute fréquence.
Les GFP de type A-SI sont idéaux pour fonctionner dans des environnements avec une atmosphère humide et / ou pollués par des agents agressifs: piscines, marinas, agroalimentaire
industries, stations de traitement des eaux, sites industriels, etc...
Veuillez-consulter le tableau suivant pour faire votre choix:
Pour plus d´information consulter le catalogue OEM Multi9 suivant:
Publié pour:Schneider Electric Suisse
Pièce(s) jointe(s)
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: