Quel est la courbe de déclenchement magnéto-thermique des disjoncteurs...
Veuillez consulter la fiche en pièce jointe:
{}
Veuillez consulter la fiche en pièce jointe:
Veuiller consulter le doc ci-dessous: Réglages Compact et Masterpact.
Les catégories d'emploi normalisées fixent les valeurs de courant que le contacteur doit établir ou couper. Elles dépendent : de la nature du récepteur contrôlé : moteurs à cage ou à bagues,...
Le réglage du calibre s´effectué avec les boutons Io et Ir. Io: plage de réglage : 100 - 110 - 125 - 140 - 160 - 175 - 200 - 225 - 250 Ir : plage de réglage: 0,9 - 0,92 - 0,93 - 0,94 - 0,95 - 0,96 -...
Cause: OLF signifie défaut de surcharge du moteur Résolution: Pour réinitialiser le défaut, vous pouvez aller dans le menu Pro et trouver le paramètre ITH. Réglez-le sur OFF et redémarrez pour...
Les moteurs asynchrones monophasés les plus couramment utilisés sont les suivants : moteur triphasé avec condensateur pour reconstituer une phase, condensateur qu'il est possible d' ôter,...
Les transformateurs de courant de rapport Ip/5 A, délivrent au secondaire un courant de 0 à 5 A, proportionnel au courant mesuré au primaire. Ils sont utilisés en association avec des appareils de...
Contacteurs de puissance type LC1K, LC1D, LC1F. Définition On appelle contact auxiliaire lié mécaniquement aux pôles de puissance un contact auxiliaire à ouverture 'O' qui ne peut jamais être...
OPC (Ole for Process Control) est une norme de communication créée par la fondation OPC (410 membres, fabricants de logiciels/matériels et utilisateurs, dans 40 pays) OFS (OPC Factory Server) est le...