Le fournisseur d’énergie Romande Energie s’est engagé à protéger l’environnement. Sa production d’électricité est déjà entièrement issue de sources renouvelables. Et pour la distribution de celle-ci, il investit également de plus en plus sur des technologies respectueuses de l’environnement. C’est notamment le cas à L’Auberson (Sainte-Croix) : dans le cadre d’un projet de modernisation du poste de transformation local, le tableau de distribution compact sans SF6 pour boucle réseau de Schneider Electric, RM AirSeT, y a été installé en mars 2023, une première mondiale sur un réseau isolé en 24kV .
Romande Energie: chiffres clés du témoignage client
Distribution d’électricité écoresponsable sans gaz SF6
Fonctions numériques contribuant à un haut niveau de résilience
Fiabilité d’une technologie de coupure éprouvée
Renforcement du réseau : Nous nous tournons vers l’avenir
Romande Energie fournit environ 300 000 foyers en électricité. L’électricité distribuée est entièrement issue de sources renouvelables telles que les centrales hydroélectriques ou les installations photovoltaïques. L’électricité est ensuite acheminée par plus de 10 000 km de lignes électriques (dont environ 85 % sont souterraines) transportant et distribuant l’électricité. Afin de considérablement réduire les émissions liées à ce processus, Romande Energie investit environ 60 millions de francs suisses par an en vue de moderniser le réseau électrique.
![Romande energy power supply](https://www.se.com/ch/fr/assets/v2/633/media/425692/900/Romande-Energie-Landingpage-Bild-17-IC-1920x540.jpg)
Le défi
Pour qu’elle soit durable, la production d’électricité nécessite le développement de réseaux de distribution plus respectueux du climat
Les tableaux MT utilisent traditionnellement de l’hexafluorure de soufre (SF6), un gaz isolant synthétique qui les rend compacts et sûrs. Cependant, les effets qu’il peut avoir sur l’environnement, s’il est relâché dans l’atmosphère, sont conséquents : un kilogramme de SF6 équivaut par exemple à environ 25 tonnes de CO2. Même si les fuites sont rares, il est nécessaire que les réseaux électriques soient alimentés par une source plus durable et respectueuse du climat. Les tableaux de la gamme AirSeT utilisent de l’air pur comme gaz isolant (PRP=0) et le vide pour l’interruption du courant ; une solution parée pour l’avenir.
![Climate-friendly medium-voltage system](https://www.se.com/ch/fr/assets/v2/633/media/425694/900/Romande-Energie-Landingpage-Bild-36-IC-1920x540.jpg)
La solution
Commutation sûre sans SF6
À L’Auberson (commune de Sainte-Croix), située à 1100 m d’altitude, c’est RM AirSeT qui est utilisé en tant que tableau sans SF6 pour la boucle locale du réseau de distribution secondaire moyenne tension exploité en 21kV. L’interruption du courant est assurée par une coupure sous vide par shunt (Shunt Vacuum Interruption) et l’isolation par de l’air pur et sec. D’une compacité similaire aux solutions classiques, l’installation est également adaptée aux hautes altitude et basses températures.
![Close-up of SF6-free RM AirSeT](https://www.se.com/ch/fr/assets/v2/633/media/425693/900/Romande-Energie-Landingpage-Bild-20-IC-1920x540.jpg)
Les résultats
Un petit changement pour une grande flexibilité
Évolutif, RM AirSeT permet une grande flexibilité, la combinaison et l’ordonnancement des différentes fonctions pouvant être librement choisis. Grâce à ses composants robustes et à sa conception prévue pour des réseaux aux tensions d’isolement allant jusqu’à 24 kV, ce poste de boucles réseaux est particulièrement résistant. Les fonctions numériques permettant de la contrôler à distance et de l’intégrer aux Smart Grids contribuent également à sa flexibilité. La voie est ainsi ouverte pour créer un réseau électrique modulable et résilient.