Schneider Electric propose une visualisation des processus à la pointe de la technologie, conçue pour garantir la sécurité et la productivité des utilisateurs.
Les moniteurs modernes offrent des affichages haute définition et ils sont conçus pour s'intégrer au sein d'un large éventail d'espaces de travail personnalisés. Leurs conceptions polyvalentes en font les dispositifs d'affichage idéaux des centres de commande et des stations de surveillance pour les applications industrielles.
Avantages
Options flexibles d'affichage étendu ou limité au champ de vue de l'opérateur
Visualisation claire et nette
Gestion rentable des cycles de vie
Applications
Raffinage et pétrochimie
Pétrole et gaz en amont et secteur médian
Produits chimiques et produits chimiques spécialisés