![Standard-Alternativtext](https://www.se.com/ch/fr/assets/v2/633/media/48132/900/82A8860-410x230.jpg)
Efficacité du câblage améliorée
Des branchements sûrs et fiables grâce à la technologie brevetée et éprouvée EverLink™.
![Standard-Alternativtext](https://www.se.com/ch/fr/assets/v2/633/media/77331/900/82A7750-410x230.jpg)
Accessoires « one click »
Faciles à installer sur le terrain, visibles à l'extérieur et faciles à câbler.
![Standard-Alternativtext](https://www.se.com/ch/fr/assets/v2/633/media/17162/900/82A7732-410x230.jpg)
Flexible installation
Montez votre disjoncteur en un seul clic grâce au support de plaque et au rail DIN intégré.