Qu'est-ce que le logiciel de gestion d'onduleur ?
APC PowerChute™ est un logiciel de gestion d'onduleur qui permet l'arrêt progressif des systèmes et offre des fonctionnalités de gestion de l'énergie. Lors d'une perturbation électrique, le logiciel PowerChute vous permet d'arrêter à distance vos dispositifs connectés critiques, empêchant d'éventuelles pertes ou altérations de vos données.
Le logiciel PowerChute vous offre une tranquillité d'esprit à la maison ou au bureau.
Protégez et empêchez la perte de données : assure la sécurité et la résilience des données lors de perturbations électriques prolongées
Activez la disponibilité proactive : un démarrage sans surveillance garantit la disponibilité immédiate lorsque les conditions d'alimentation sont rétablies
Intégration aux systèmes de gestion d'entreprise existants : la prise en charge multiprotocole permet une intégration flexible de la solution