¿Cuál es la referencia de la cerradura para los armarios eléctricos Pragma 13, Pragma 18, Pragma 24, Prisma G, Prisma P, Prisma Set G, Prisma Set P, Prisma Set S, Prisma Set XS?

Con el fin de saber de qué tipo de armario se trata si no se conoce la referencia de este y solo se dispone de una imagen, se han adjuntado fotografías para facilitar la identificación del armario y por lo tanto de la cerradura.
Es importante recordar que las llaves de todos estos armarios no se comercializan sueltas, solo con la cerradura.


¿Cuál es la referencia de la cerradura con llave del cofret Pragma 13, Pragma 18, Pragma 24?

¿Cuál es la referencia de la cerradura con llave del cofret Pragma 13, Pragma 18, Pragma 24?
La referencia de la cerradura con llave ronis 405 es la PRA90039 (ha sido sustituida por la LVSXS2) , también tenemos disponible las cerraduras con llave 455/1242E/2433A con referencia PRA90055
¿Cuál es la referencia de la cerradura con llave del cofret Pragma 13, Pragma 18, Pragma 24? ¿y del Prisma G? ¿y del Prisma P?

¿Cuál es la referencia de la cerradura con llave del cofret PrismaSet S y PrismaSet XS?
Sería la referencia LVSXS2.

¿Cuál es la referencia de la cerradura con llave del cofret Pragma 13, Pragma 18, Pragma 24? ¿y del PrismaSet S y XS?¿y del Prisma G? ¿y del Prisma P? ¿y del PrismaSet G? ¿y del PrismaSet P?

¿Cuál es la referencia de la cerradura con llave del cofret Pragma 13, Pragma 18, Pragma 24? ¿y del PrismaSet S y XS?¿y del Prisma G? ¿y del Prisma P? ¿y del PrismaSet G? ¿y del PrismaSet P?
¿Cuál es la referencia de la cerradura con llave del cofret Prisma G?

¿Cuál es la referencia de la cerradura con llave del cofret Pragma 13, Pragma 18, Pragma 24? ¿y del Prisma G? ¿y del Prisma P?

Adjunto referencias:
¿Cuál es la referencia de la cerradura con llave del cofret Pragma 13, Pragma 18, Pragma 24? ¿y del Prisma G? ¿y del Prisma P?

¿Cuál es la referencia de la cerradura con llave del cofret Prisma P?
Depende del tipo de maneta:
¿Cuál es la referencia de la cerradura con llave del cofret Pragma 13, Pragma 18, Pragma 24? ¿y del Prisma G? ¿y del Prisma P?

¿Cuál es la referencia de la cerradura con llave del cofret PrismaSet G?

¿Cuál es la referencia de la cerradura con llave del cofret Pragma 13, Pragma 18, Pragma 24? ¿y del Prisma G? ¿y del Prisma P? ¿y del PrismaSet G? ¿y del PrismaSet P?
¿Cuál es la referencia de la cerradura con llave del cofret PrismaSet P?¿Cuál es la referencia de la cerradura con llave del cofret Pragma 13, Pragma 18, Pragma 24? ¿y del Prisma G? ¿y del Prisma P?

Schneider Electric Chile

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: