¿Es posible utilizar con el módulo CCM en la comunicación ModBus del chasis de Masterpact contactos CE, CT y CD estandar?
Si en este caso de red Modbus a 24V DC.Los contactos CE, CT y CD que se conectan al módulo de comunicación CCM son más adecuados si son de bajo nivel (los que vienen incorporados con el módulo CCM) dado que los parámetros de la comunicación son de bajo nivel.
Nota: La definición de bajo nivel es 1mA a 4V (necesario para los PLCs).
Ahora bién los contactos CE, CT y CD en su versión estándar pueden utilizarse con una tensión mínima de 24V (tensión  típica del bus de comunicación ModBus)

Schneider Electric Chile

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: