Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cómo configurar el Altivar Process para dar orden de marcha desde bornero y referencia por modbus tcp/ip?
Problema
Configuración ATV Process para motor pequeño
Línea de producto
Altivar Process
Ambiente
Software
Porque
Realizar programación para variadores ATV Process
Resolución
Para realizar dicha configuración se debe realizar el siguiente procedimiento:
Ir al menú 6. Comunicación y configurar de la siguiente manera
Despues debe dirigirse a 5. ajustes completos
El mapeado estará en los siguientes registros:
![Imagen1 Imagen1](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0151H000009Fo2CQAS&oid=00DA0000000abSm)
Es decir en la 192.168.2.63 ID: 1 dirección %MW12741 (412742) veremos el estado del variador.
En la 192.168.2.63 ID1 dirección %MW12748 (412749) veremos la deceleración.
![Imagen2 Imagen2](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0151H000009Fo2DQAS&oid=00DA0000000abSm)
En la 192.168.2.63 ID1 dirección %MW12761 (412762) escribiremos la orden de marcha al VVD (aunque en nuestro ejemplo lo hacemos desde terminales).
En la 192.168.2.63 ID1 dirección %MW12762 (412763) escribiremos la referencia de rpms al VVD.
Configuración ATV Process para motor pequeño
Línea de producto
Altivar Process
Ambiente
Software
Porque
Realizar programación para variadores ATV Process
Resolución
Para realizar dicha configuración se debe realizar el siguiente procedimiento:
Ir al menú 6. Comunicación y configurar de la siguiente manera
6.1 Parámetros de comunicación
Modbus SL
Bus de campo de modbus
Direc. Modbus=1
Config. Ethernet Insert
Eth. Insert modo IP=Fija
Dirección IP=192.168.2.63
Mascara=255.255.0.0
Gateway=0.0.0.0
Modbus SL
Bus de campo de modbus
Entrada scanner comm
Dir.analisis INT1=3201 (ETA)
Dir.analisis INT2=8604 (RFRD)
Dir.analisis INT3=9001 (ACC)
Dir.analisis INT3=9001 (ACC)
…
Dir.analisis INT8=9002 (DEC)
Dir.analisis INT8=9002 (DEC)
Salida scanner comm
Dir.muestra SAL1=8501 (CMD)
Dir.muestra SAL2=8602(LFRD)
…
Dir.muestra SAL8=9001 (ACC)
Dir.muestra SAL2=8602(LFRD)
…
Dir.muestra SAL8=9001 (ACC)
Despues debe dirigirse a 5. ajustes completos
5.5. Comando y referencia
Frec.Ref.Conf1=Ethernet insertado
Modo de control=Independiente (separados)
Canal de control 1=Terminales
Conmutación comando=Canal comando 1
Modo de control=Independiente (separados)
Canal de control 1=Terminales
Conmutación comando=Canal comando 1
El mapeado estará en los siguientes registros:
Es decir en la 192.168.2.63 ID: 1 dirección %MW12741 (412742) veremos el estado del variador.
En la 192.168.2.63 ID1 dirección %MW12748 (412749) veremos la deceleración.
En la 192.168.2.63 ID1 dirección %MW12761 (412762) escribiremos la orden de marcha al VVD (aunque en nuestro ejemplo lo hacemos desde terminales).
En la 192.168.2.63 ID1 dirección %MW12762 (412763) escribiremos la referencia de rpms al VVD.
Publicado para:Schneider Electric Chile
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: