¿Cuáles son los accesorios incluidos en las celdas SM6 DM1-A 17.5 KV?
Problema:
Tener conocimiento de los elementos incluidos con las celdas de media tensión SM6 DM1-A de 17.5 KV

Línea de producto:
Celdas de Media Tensión SM6

Ambiente:
Hardware

Porque:
Conocer los elementos incluidos en la celda y tener un correcto inventario de los elementos de la planta.

Resolución:


A continuación, encontrara los elementos incluidos para cada una de las celdas SM6 DM1

Accesorios DM1 A
  • 1 bolsa de tornillería para unión intercelda
  • 3 precintos para cables secos
  • 3 soportes precinto
  • 1 bolsa tornillería
  • 2 colectores de tierra
  • 6 barras
  • 2 kits repartidores de campo para juegos de barras
  • 2 aisladores entre fases (solo para versión 25 kA)
Accesorios DM1 D
  • 1 bolsa de tornillería para unión intercelda
  • 2 colectores de tierra
  • 3 barras
  • 1 kit repartidores de campo para juego de barras
  • 2 tuercas jaula M6
  • 2 tornillos RM6 x 16
  • 2 tornillos RM6 x 30
  • 2 tuercas M6
  • 2 conjuntos deflectores

Schneider Electric Chile