¿Qué se debe tener para un banco de condensadores en una red contaminada por armónicos ?
Ambiente :
Hardware.

Línea de productos :
Condensadores.

Causa :
Aplicación de equipos, bajo condiciones puntuales.

Resolución :
En el punto de conexión del Banco de condensadores se debe verificar el nivel de contaminación de armónicas. Si la relación Gh/Sn<15%  (Gh: Potencia Aparente de las cargas generadoras de armónicos. Sn: Potencia Aparente del transformador) utilizar condensadores tipo Standard, si la relación 15%< Gh/Sn≤25%  utilizar condensadores sobre-aislado y si la relación 25%<Gh/Sn≤50% se sugiere utilizar condensadores sobre-aislado con reactancias de desintonización.

Schneider Electric Chile

Documentos adjuntos
Reactancias Varplus Dr.pdf [197.35 KB]
Explora más
Producto:
Explora más
Producto: