¿Cuál es la dirección IP predeterminada en los controladores TM241?
Línea de producto:
TM241

Ambiente:
Todos los modelos, todos los números de serie.


Resolución:
La dirección IP por defecto es 10.10.x.x.
Los últimos 2 campos en la dirección IP predeterminada están compuestos por el equivalente decimal de los últimos 2 bytes hexadecimales de la dirección MAC del puerto.
La dirección MAC del puerto se puede recuperar en la etiqueta colocada en el lado frontal del controlador.
La máscara de subred predeterminada es la máscara de subred de clase A predeterminada de 255.0.0.0.

NOTA: Una dirección MAC siempre se escribe en formato hexadecimal y una dirección IP en formato decimal. Convierte la dirección MAC a formato decimal.
Ejemplo: si la dirección MAC es 00.80.F4.01.80.F2, la dirección IP predeterminada es 10.10.128.242.

NOTA: Para tener en cuenta la nueva dirección IP después de la descarga de un proyecto, reinicie el controlador haciendo un ciclo de encendido.

Schneider Electric Chile

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: