¿Cómo puedo silenciar las alarmas en mi Smart-UPS?

Problema:
Es posible silenciar las alarmas audibles en las Smart-UPS

Línea de productos:
Smart-UPS

Entorno:
Hardware

Porque:
El cliente puede requerir silenciar las alarmas audibles que genera una Smart-UPS

Resolución:
En los modelos Smart-UPS con luces indicadoras LED en el panel frontal, puede silenciar las alarmas a través de la Tarjeta de administración de red o Power Chute Business Edition. Los números de modelo de estas unidades comenzarían con SU, SUA, SURT o SUM. La ubicación exacta del menú dependerá de la versión específica de la Tarjeta de administración de red o Power Chute que esté ejecutando. Silenciar alarmas en estas unidades silenciará todo excepto la Alarma de señal de batería baja, que es un pitido continuo durante la duración de la Señal de batería baja. No hay forma de silenciar esta alarma. Puede configurar la señal de batería baja mediante Power Chute o la tarjeta de administración de red. Por defecto es 2 minutos.

Para los modelos Smart-UPS con pantalla LCD en el panel frontal, puede silenciar todas las alarmas, incluida la Señal de batería baja. Estas unidades tienen números de modelo que comienzan con SMC, SMT, SMX o SRT. Puede configurar esto a través de una tarjeta de administración de red, Power Chute Business Edition, o directamente desde la pantalla LCD. En la pantalla LCD, vaya a la pantalla "Configuración" y luego seleccione "Alarmas audibles".

Schneider Electric Chile

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: