Buscar Preguntas Frecuentes
¿Que pasa si no se puede hacer ping a la PDU AP8841?
Problema:
No es posible hacer ping con el PDU AP8841
Abiente
Todos
Resolucion:
Si el LED de estado de red de la PDU de rack está verde, intente hacer ping a otro nodo en el mismo segmento de red que la PDU de rack. Si eso falla, no es un problema con la Rack PDU. Si el LED de estado de red no está verde, o si la prueba de ping tiene éxito, realice las siguientes comprobaciones:
• Verificar todas las conexiones de red.
• Verifique las direcciones IP de la Rack PDU y el NMS.
• Si el NMS está en una red física diferente (o subred) de la PDU de rack, verifique la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada (o enrutador).
• Verificar el número de bits de subred para la máscara de subred de la PDU de rack
Publicado para:Schneider Electric Chile
Documentos adjuntos
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: