{}

Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Buscar Preguntas Frecuentes

Device IP configuration utility - problemas con Windows 10

Problema

La utilidad de configuración del dispositivo IP no asigna direcciones IP cuando se usa con Windows 10

Ambiente

Todos

Porque
Al intentar asignar direcciones IP utilizando "Buscar y configurar dispositivos fuera de la red" y el software está instalado en Windows 10, se devuelve un mensaje de error que dice "No se pudo establecer la dirección IP, intente con una IP diferente"


Resolución
La configuración de la utilidad de configuración del dispositivo IP para que se ejecute en el modo de compatibilidad de Windows 7 resolverá el problema. Cuando se haya publicado una nueva versión de la utilidad, este artículo se actualizará. Para configurar el modo de compatibilidad:

  1. Haga clic con el botón derecho en el ícono "Device IP Configuration Utility 5.0.3" y seleccione la pestaña "Compatibilidad"
  2. En "Modo de compatibilidad", elige "Windows 7"
  3. Haga clic en Aceptar"



Schneider Electric Chile

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: