¿Cómo configurar la función "Rearranque automático" en un ATV320?
La función "Rearranque automático" permite al variador de velocidad reanudar su funcionamiento automáticamente tras un fallo, siempre y cuando la causa que origino este fallo haya desaparecido.

Tras un fallo, el equipo realizar una serie de intentos de rearranques automáticos por periodos de tiempo cada vez más largos (1 s, 5 s, 10 s y 1 min para los restantes).
- Si durante el "Tiempo máximo" configurado el fallo se elimina, el equipo se pone en marcha y continua su funcionamiento de modo normal.
- Si durante el "Tiempo máximo" configurado el fallo persiste, el equipo se queda bloqueado mostrando el fallo en pantalla.

NOTA. Si se dispone de un relé de estado configurado como "Fallo", el equipo no activará este relé durante el "Tiempo máximo" configurado aunque se encuentre en fallo. Este relé se activará una vez se haya sobrepasado el "Tiempo máximo" configurado.

La configuración a realizar para activar esta función es la siguiente:
  • Modo Configuración [ConF]
    • Full [FuLL]
      • Gestión de fallos [FLt-]
        • Rearranque auto [Atr-]
          • Rearranque auto. [Atr] = Si [YES] // Presionar el dial (rueda verde) durante 2 segundos.
          • T. Máx Rearranque = XX

Schneider Electric Chile

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: