¿Cómo configurar la función "Velocidades Preseleccionadas" en el Altivar Machine 320?
El variador de velocidad Altivar Machine 320 dispone de la función “Velocidades preseleccionadas” con la cual es posible configurar un máximo de 16 velocidades preseleccionadas utilizando hasta 4 entradas lógicas.

Como se puede ver en la siguiente imagen, según el estado de las entradas lógicas [PSx] (activada “1”, desactivada “0”) el variador funcionará a la velocidad preseleccionada [SPx] correspondiente según la tabla mostrada en la imagen adjunta.

ATV, ATV320, ATV Machine,fijas,velocidades,preseleccionadas

Por este motivo:
  • Para trabajar con 2 velocidades preseleccionadas será necesario configurar 1 entrada lógica.
  • Para trabajar con 4 velocidades preseleccionadas será necesario configurar 2 entradas lógicas.
  • Para trabajar con 8 velocidades preseleccionadas será necesario configurar 3 entradas lógicas.
  • Para trabajar con 16 velocidades preseleccionadas será necesario configurar 4 entradas lógicas.
NOTA.
  • No es posible configurar el valor de una velocidad preseleccionada [SPx] por debajo del valor de velocidad mínima [LSP] del variador.
  • Esta función puede ser incompatible o tener prioridad con respecto a otras funciones programadas en el equipo.

EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN.

- Ejemplo 1.
Se desea configurar 1 velocidad preseleccionada (30 Hz) utilizando 1 entrada lógica (LI3).
La configuración a realizar para obtener este funcionamiento es la siguiente:
  • Modo Configuración [ConF]
    • Full [FuLL]
      • Funciones Aplicación [Fun-]
        • Velocidad. Preselecc. [PSS-]
          • 2 Vel. preselecc. [PS2] = Entrada lógica 3 [LI3].
          • Vel. preselecc.2 [SP2] = 30 Hz.
Al activar la entrada lógica 3 [LI3] el equipo funcionará a una velocidad de 30 Hz [SP2]. Al desactivar la entrada lógica 3 [LI3] el equipo funcionará según la consigna configurada por el “Canal de referencia [Frx]”.

- Ejemplo 2.
Se desea configurar un total de 2 velocidades preseleccionadas (20 Hz y 40 Hz) utilizando 2 entradas lógicas (LI3 y LI4).
La configuración a realizar para obtener este funcionamiento es la siguiente:
  • Modo Configuración [ConF]
    • Full [FuLL]
      • Funciones Aplicación [Fun-]
        • Velocidad. Preselecc. [PSS-]
          • 2 Vel. preselecc. [PS2] = Entrada lógica 3 [LI3].
          • 4 Vel. preselecc. [PS4] = Entrada lógica 4 [LI4].
          • Vel. preselecc.2 [SP2] = 20 Hz.
          • Vel. preselecc.3 [SP3] = 40 Hz.
Al activar la entrada lógica 3 [LI3] el equipo funcionará a una velocidad de 20 Hz [SP2] y al activar la entrada lógica 4 [LI4] el equipo funcionará a una velocidad de 40 Hz [SP3].
Es importante no mantener activas las 2 entradas lógicas (LI3 y LI4) simultáneamente ya que no se cumplirían los requisitos para activar la velocidad preseleccionadas [SP3] (LI4 activada y LI3 desactivada) y en su lugar se activaría la velocidad preseleccionada [SP4] (LI4 y LI3 activadas).

- Ejemplo 3.
Se desea configurar un total de 3 velocidades preseleccionadas (30 Hz, 40 Hz y 50 Hz) utilizando 2 entradas lógicas (LI3 y LI4).
a configuración a realizar para obtener este funcionamiento es la siguiente:
  • Modo Configuración [ConF]
    • Full [FuLL]
      • Funciones Aplicación [Fun-]
        • Velocidad. Preselecc. [PSS-]
          • 2 Vel. preselecc. [PS2] = Entrada lógica 3 [LI3].
          • 4 Vel. preselecc. [PS4] = Entrada lógica 4 [LI4].
          • Vel. preselecc.2 [SP2] = 30 Hz.
          • Vel. preselecc.3 [SP3] = 40 Hz.
          • Vel. Preselecc.4 [SP4] = 50 Hz.
Al activar la entrada lógica 3 [LI3] el equipo funcionará a una velocidad de 30 Hz [SP2], al activar la entrada lógica 4 [LI4] el equipo funcionará a una velocidad de 40 Hz [SP3] y al activar simultáneamente ambas entradas (LI4 y LI4) el equipo funcionará a una velocidad de 50 Hz [SP4].

Schneider Electric Chile

Documentos adjuntos
ATV320 - Velocidades preseleccionadas.png [29.65 KB]
Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: