¿Qué diferencia hay en arrancar un motor con arrancador suave a hacerlo con un arranque estrella/triángulo?
En comparación con el arranque en estrella-triángulo, los arrancadores suaves permiten realizar un arranque suave sin riesgo de transitorios y con rampas de arranque las cuales limitan la corriente.

Las principales ventajas de los arrancadores estrella / triángulo son:

• Cuando se utiliza para arrancar una carga extremadamente ligera, pueden limitar la corriente de arranque a
un nivel más bajo que un arrancador suave. Sin embargo, se pueden producir importantes transitorios de
corriente y par.

Los arrancadores estrella / triángulo ofrecen un rendimiento limitado debido a que:

• El par de arranque no se puede ajustar para adaptarse a las características del motor y de la carga.
• Existe una transición abierta entre ls conexiones estrella y triángulo que perjudica el par y los transitorios
de corriente.
• No se pueden ajustar a las condiciones de carga variables (por ejemplo, con o sin carga inicial)
• No pueden proporcionar una parada suave

Schneider Electric Chile