{}

Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Buscar Preguntas Frecuentes

¿Por qué se corroen los bornes en un interruptor?

Ambiente :
Defectos en equipo.

Línea de productos :
Interruptores BT.

Causa :
Fenómeno observado en equipo.

Resolución :
Este fenómeno es inherente a los equipos en condiciones normales, es común cuando hay agentes externos producidos por humedad, condensación. ambiente marino o con agentes químicos en el ambiente; se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones.
- Realizar una inspección visual del entorno del envolvente tanto externo como interno.
- Si el tablero está expuesto a un ambiente húmedo o temperaturas extremadamente bajas, verificar si está implementado el sistema con higróstato y resistencia calefactoras.
- Si el tablero está expuesto a un ambiente marino o contaminante de agentes químicos verificar que se garantice un buen encerramiento y el grado de protección del tablero no debe ser inferior a IP65, así como el material del envolvente debe ser en acero inoxidable 304L o 316L, o de material aislante en poliéster y plástico ( ABS policarbonato ).

Schneider Electric Chile

Documentos adjuntos

Envolventes.pdfEnvolventes.pdf [1.42 MB]
Explora más
Producto:
C10F3TM100
Explora más
Producto:
C10F3TM100