Buscar Preguntas Frecuentes
¿El Contactor para bateria LC1DPK12P7 lleva las resistencias de descarga incorporadas?
No. El Contactor para bateria LC1DPK12P7 lleva resistencias de preinsercion incorporadas. Se suministran con la misma referencia.
Los contactores específicos para la maniobra de condensadores incorporan resistencias de preinserción, no de descarga.
La resistencia de preinserción tiene como objetivo limitar la Intensidad de conexión a 60 x In aproximadamente.
La resistencia de descarga tiene como objetivo descargar el condensador en menos tiempo del que indica la norma. Con las resistencias de descarga se consigue llegar a 50V aproximadamente en segundos. El condensador VarplusCan incorpora resistencia de descarga a 50V en 1 minuto, que es más rápido que lo indicado en la norma 75V 3 min.