¿Qué hacer cuando aparece alarma de fin de garantía en mi Easy UPS 3S?
Problema:
Alarma por fin de garantía en el display.

Línea de producto:
Easy 3S 10-40KVA.

Ambiente:
Hardware/Software.

Porque:

El UPS detectó el fin del periodo de garantía de fábrica estándar (1 año)

Resolución:

La alerta genera que la máquina esté funcionando correctamente, pero con la luz roja encendida y no afecta al funcionamiento, le está indicando que debe realizar el mantenimiento en la máquina (limpieza de filtros). Una vez que lo realice deberá hacer lo siguiente para borrar esta alarma.

1. Pulsar la " TECLA LLAVE" (con las flechas se puede seleccionar)
2. Seleccionar " LCM Set " / " Definir LCM "
3. Password LCM: 1203 ("para cambiar de dígito pulsar OK")
4. Seleccionar "Clear Reminders" / " Borrar recordatorios" (vuelve a pedir la clave por 2º vez)

**** -->> Si no se va el led de alarma en rojo: Seleccionar "restablecer temporizador filtro de polvo "

***** -->> si no se va el led de alarma en rojo: En la tecla de la llave, ir al final de las opciones (después de "LCM Set “) y seleccionar: Función > " Borrar alarma"


Schneider Electric Chile

Explora más
Producto:
Explora más
Producto: