{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
您要查找的常见问题解答已不存在。使用上面的FAQ搜索栏尝试其他查询
[Q&A]C9系列的微断是否具有限流特性?

具备三级限流特性。

固态继电器SSP1***BDS诊断报警输出的触发条件是什么?

SSP1 面板按键说明如下: Alarm报警输出的触发条件分为以下4种情况: 1、当测试按钮未按下,控制电源故障,负载输出导通 2、当测试按钮未按下,控制电源导通,负载输出电路断开或检测到短路 3、当测试按钮未按下,控制电源断开,负载输出电路断开或检测到短路 4、当测试按钮按下,控制电源断开,负载输出电路断开或检测到短路

M262中两个Sercos III从站设备之间最大的间隔距离是多少米?

M262中两个Sercos III从站设备之间最大的间隔距离是100米。

TM3BCEIP 等总线耦合器如何恢复出厂设置?

恢复出厂设置的操作步骤如下: 1) 对总线耦合器断电; 2) 断开所有通讯电缆; 3) 将两个旋转开关设置到位置 8 (箭头朝下); 4) 对总线耦合器加电; 5) 等待至少 30 秒; 6) 将两个旋转开关设置到位置 0 (箭头朝上); 7) 对总线耦合器断电; 8) 对总线耦合器加电。

在一个Unity项目中可以配置多少BMENOC0321?

M580系统的本地机架最多可以使用2个BMENOC0321模块,提供控制网络和现场设备之间的以太网透明性。 注意:如果两个BMENOC0321在同一个机架上,可能只有一个IP可以启用。 注意:BMENOC0321也可以在M580热备份系统中使用。M580热备份使用两个物理模块。一个在主机架,另一个在备用机架。

P3保护装置开关量输出A1在eSeup软件中对应哪个继电输出?

在输出矩阵中,对应的继电输出口为:Signal relay,具体参考下图:

Tesys D系列接触器后缀S335代表什么意思?

Tesys D系列接触器后缀S335具体含义如下: 接触器的塑料已由官方认证机构进行测试,并符合IEC60335-2-42标准。

VPIS-VO和VPIS (Without VO)的区别?

VPIS分为三个版本,分别为VPIS-V1、VPIS-V2、VPIS-V3。 1、VPIS-V1版本已经停产,目前用VPIS-V2 Without vo类型替换; 2、VPIS-V2版本部分在售,它分为两类产品:VPIS-V2-vo(With vo)带电压输出功能和VPIS-V2(Without vo)不带电压输出功能; 3、VPIS-V3版本都在售,它分为两类产品:VPIS-V3-vo(With vo)带电压输出功能和VPIS-V3(Without vo)不带电压输出功能。

查看更多
热门视频FAQ热门视频
查看更多
常问通用知识基本知识
如何在LXM28伺服中设置Modbus设备地址?

LXM28伺服中设置Modbus地址是P3-00。 出厂设置为127,可设置范围值1~247。

RCA+IC65系列断路器可以配A9A27005类的手柄吗?

RCA类控制命令元器件不能配延伸旋转手柄。

在NSX/NSXm/NS等塑壳断路器型号中Mic代表什么含义?

塑壳型号中Mic为电子脱扣单元Micrologic的缩写。

如何理解仪表的测量类别?

以下是GB4793.1和IEC61010-1标准对于仪表的测量类别的定义:

NSX和NS的插入式套件能通用吗?

NSX和NS的插入式套件不能通用。

ICT+LED可以加辅助触点吗?

ICT+LED不可以加辅助触点。

[Q&A]MT08-63H型断路器3台缆绳联锁方案的安装尺寸是多少?

MT08-63H型断路器3台缆绳联锁方案,其固定板间的最大距离 ( 垂直或水平 ): 1 000mm,缆绳的弯曲半径不小于 100mm。 详细尺寸见下图:

MT(H、L)型空气断路器的机械联锁(两进线+一备用)具体如何理解?

作为控制备用回路的MT断路器,只有在2台控制主进线的MT断路器都分断的情况下,才能合闸;只要有1台控制主进线的MT断路器合闸,备用回路的MT断路器不可以合闸。

查看更多
 

下载中心

搜索并下载产品文档、支持信息、证书、CAD 文档及软件。
 

下载中心

搜索并下载产品文档、支持信息、证书、CAD 文档及软件。
move-arrow-top
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.