EcoFit™ 是我们通过升级电气、关键电源、制冷和自动化系统的方式,保证您的业务正常运行,同时强化您的环保资质。 它赋予企业高性能、数字电气技术,让企业积极参与循环经济。
通过两种EcoFit方式为老旧设备赋予新生:改造和循环利用
EcoFit可将资产寿命延长25%,从而减少碳足迹。
仅改造核心元器件,减少资源浪费和二氧化碳CO2的排放。
我们回收设备,在回收后进行改造和再利用
改造和维修服务
联系销售人员
什么是EcoFit™?
EcoFit是一套最佳实践方案和解决方案,旨在帮助您对设备进行升级改造,并保障您的电气设备、关键电源、制冷和自动化系统等以最佳性能运行。借助EcoFit,仅更换核心元器件而非整机设备,可以避免因整机替换产生的巨额支出。通过EcoFit升级改造服务,可以延长资产的使用寿命,减少新产品制造及其后续安装的碳足迹。利用电气设备更换策略,通过备件管理和更换,有助于公司节省成本并实现业务碳中和。
什么是循环性服务和可修复性服务?
EcoFit立足于两种方法:循环性和可修复性。两者目标相同 — 加速实现企业电气化和脱碳化。循环方法注重尽可能长时间地使用产品和设备。包括维修、升级改造。可修复性是一种独立的方法,它专注于修复产品和设备,以延长其使用寿命。
我们的EcoFit升级改造服务如何帮助您的业务?
通过实施电气设备更换策略,帮助您的业务实现成本节约和可持续发展。改造核心元器件比购买新的整机设备便宜得多。因此,这是一种长期节省资金的方法,尤其是我们在延长电气设备使用寿命方面取得重大进展的情况下,可大幅增加收入。还包括提高效率和合规性等其他优势。添加到设备中的新组件通常因其基于新技术而更高效。而这将转化为降低运营成本和更多节能。一些企业和行业需要确保其设备符合特定标准。通过这样的数字化优化,您可以始终保持合规性。