Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión y automatización de la energía, ha anunciado el lanzamiento de su nuevo Galaxy VXL, un dispositivo altamente eficiente y compacto de 500 a 1250 kW (400V) que funciona como fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) de 3-fases, con funciones avanzadas de seguridad física y de ciberseguridad.
Con un tamaño de tan solo 1.2m2 y una densidad de potencia de hasta 1042 kW/m2, el UPS Galaxy VXL, establece un nuevo punto de referencia en tecnologías de UPS eficientes, sostenibles y avanzadas. Cabe destacar que la solución ofrece los más altos niveles de rendimiento de potencia, perfecto para entornos de centros de datos de Hiperescala, servicios colocation e Inteligencia Artificial; así como infraestructuras críticas y sistemas eléctricos que operan a gran escala dentro de edificios comerciales e instalaciones industriales.
La UPS Galaxy VXL: un producto pensado en la sostenibilidad
Esta solución, cuenta con un diseño compacto de alta densidad que es tolerante a la carga IA y logra tanto maximizar el tiempo de actividad como la disponibilidad de los sistemas de infraestructura más demandantes de energía. De allí que logre alimentar hasta 1,25 MW en un solo frame, y hasta 5 MW con 4 unidades funcionando en paralelo, al tiempo que aumenta la eficiencia operativa y energética para ayudar a minimizar el costo total de propiedad (TCO) de los clientes.
Gracias a su tecnología, ofrece hasta un 99% en su modo eConversion de alta eficiencia y hasta un 97,5% de eficiencia en el modo de doble conversión, proporcionando protección de potencia de primera clase junto con niveles líderes de reducción de energía, mientras reducen las emisiones de carbono de las UPS en un factor de dos.
Un producto que continúa con el valor de sostenibilidad de Schneider Electric, contando con un 52% menos de huella de carbono en comparación con el promedio del sector. Su diseño modular y escalable también permite niveles de redundancia N+1 para aumentar el nivel de disponibilidad del sistema por un factor de 10.
Además, a través de su arquitectura modular, los clientes pueden reducir sus gastos de capital (CapEx) al comprar módulos de poder según lo necesiten, disfrutar de una eficiencia energética optimizada y agregar más módulos de potencia a medida que crecen las demandas.
"La dependencia de los sistemas de infraestructura a gran escala crece a un ritmo sin precedentes, es crucial que los clientes puedan acceder a las tecnologías más sostenibles, resistentes y eficientes para salvaguardar sus sistemas críticos, al tiempo que minimizan su impacto energético y ambiental. Nuestro nuevo UPS Galaxy VXL combina un diseño compacto, innovador y altamente eficiente con características de seguridad mejoradas, proporcionando una protección de energía líder en el mundo para una amplia gama de aplicaciones industriales, de centros de datos y de inteligencia artificial. Esto asegura que las cargas de trabajo de alta densidad del futuro se respalden con niveles incomparables de fiabilidad" Tarunjeet Sarao, SVP de Sistemas de Centros de Datos, Schneider Electric.
Características adicionales de la UPS Galaxy VXL
Schneider Electric ha aumentado la capacidad de fabricación y producción en una gran cantidad de sus fábricas globales, donde su capacidad de producción anual para el UPS Galaxy VXL superará las 9.000 unidades en 2025, debido a que su tecnología brinda diferentes bondades para clientes y mercados.
-
Diseño modular, escalable y de alta potencia: Con una densidad de potencia de 1042 kW por metro cuadrado, los clientes pueden instalar un SAI modular de 1,25 MW en un solo bastidor y añadir módulos de potencia de forma incremental mediante la flexibilidad de pago por crecimiento.
-
Ocupa menos espacio: Con un tamaño de 1,2 m2, Galaxy VXL ocupa un 52% menos que la media del sector, con acceso frontal completo y sin espacio libre en la parte trasera, lo que permite aprovechar mejor la potencia y el espacio.
-
Mayor eficiencia y sostenibilidad: Galaxy VXL proporciona una eficiencia de hasta el 99% en modo eConversion y de hasta el 97,5% en modo de doble conversión. Su tamaño compacto implica una reducción de materias primas y embalajes, e incluye el modo SPoT (Smart Power Test) para pruebas de SAI y módulos de alimentación, con el consiguiente ahorro de electricidad.
-
Menor CapEx y OpEx: La mejora de la eficiencia operativa y energética proporciona un catalizador para reducir las facturas de electricidad, y la facilidad de servicio/mantenimiento equivale a un menor coste de mano de obra para un mejor TCO.
-
Ciberseguridad y seguridad mejoradas: Galaxy VXL está certificada conforme a las últimas normas de seguridad IEC 62443-4-2 e incluye la tecnología Live Swap para permitir la sustitución de los módulos de alimentación, sin tiempo de inactividad.
“Nuestro nuevo UPS - Galaxy VXL combina un diseño compacto, innovador y altamente eficiente con funciones de seguridad mejoradas, proporcionando una protección energética líder en el mundo para una amplia gama de aplicaciones de IA, centros de datos e industriales. Esto garantiza que las cargas de trabajo de alta densidad del futuro estén respaldadas por unos niveles de fiabilidad sin precedentes” precisó” Tarunjeet Sarao – SVP Data Center Systems.
El Galaxy GVXL brindara al mercado de America del Sur acceso a la última tecnología desarrollada por Schneider Electric en concepto de UPS con su innovador sistema de Inversor IGBT de 3 niveles hibrido que brinda una alta eficiencia, minimizando las pérdidas hasta un 50% menos durante su funcionamiento en comparación con los tradicionales sistemas de Inversores de 3 niveles. “Franklin Avendano- Business Development Manager 3Ph Solutions.”
La UPS Galaxy VXL estará disponible en la fábrica de Sant Boi, en Barcelona, donde se integrará para formar la columna vertebral elástica de la gama modular prefabricada de soluciones de centro de datos de alto rendimiento computacional de Schneider Electric. Galaxy VXL es compatible con baterías de iones de litio y VRLA. Para obtener más información, visite la página web.